This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:单电源运行时的输出电压摆幅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA355, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886702/buf634a-output-voltage-swing-with-single-supply-operation

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件:OPA355OPA810

您好!

我正在使用 默认配置和 单电源配置对评估模块上的 OPA634A 进行评估。 V-接地、+5V 连接至 V+。 在这种配置下、我只能获得大约1.4V 至3.6V 的摆幅。  我在数据表中找不到任何有关单电源运行时输出电压摆幅的信息。 是否需要这样做、是否有办法获得满摆幅、或至少获得接地侧的满摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些规格可能会令人困惑、实际上应该只是电源的余量、但我们看到输入摆幅意味着需要2V 电压、但输出显示较少。 ODD、作为单位增益缓冲器、输入将限制摆幅  

    总之、我尝试在本系列的第一部分中介绍这些内容、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢! 想知道是否有任何其他高速缓冲 器可通过单电源操作提供从 GND 的摆幅。 我在+ve 电源侧有足够的余量、但没有可用的负电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 RRIO 缓冲器、因此您正在寻找具有足够速度、可在所需条件下以1增益运行的5V RRIO 运算放大器、  

    考虑  

    OPA355

    OPA810

    还有其他一些、