请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BUF634A 主题中讨论的其他器件:OPA355、 OPA810
您好!
我正在使用 默认配置和 单电源配置对评估模块上的 OPA634A 进行评估。 V-接地、+5V 连接至 V+。 在这种配置下、我只能获得大约1.4V 至3.6V 的摆幅。 我在数据表中找不到任何有关单电源运行时输出电压摆幅的信息。 是否需要这样做、是否有办法获得满摆幅、或至少获得接地侧的满摆幅?