Other Parts Discussed in Thread: OPA541
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897368/opa541-opa541
器件型号:OPA541我的新焊料似乎需要一个板、我需要特殊的 PCB 焊盘吗? 一个示例。 是否有适合此芯片的售后市场扩展插头、以便更轻松地进行焊接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: OPA541
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897368/opa541-opa541
器件型号:OPA541我的新焊料似乎需要一个板、我需要特殊的 PCB 焊盘吗? 一个示例。 是否有适合此芯片的售后市场扩展插头、以便更轻松地进行焊接?
什么是芯片快线? 由于 OPA541 IC 是具有较大散热能力的高功率放大器、因此需要通过 IC 和散热器之间的高导电性散热焊盘以机械方式将其固定到散热器上。
您可以根据您将运行的功率耗散量来计算散热器的尺寸。 然后将散热器的尺寸乘以2或3个因数、为您提供一些散热裕度。 如果您的顶部有冷却风扇、则可以减小散热器的尺寸。 将 OPA541运算放大器视为台式计算机的 CPU、它需要一个具有一定气流的大尺寸散热器+风扇、否则它将过热并停止工作。
最棒的
Raymond
Joe、您好!
这是我的建议。 前往亚马逊并搜索 OPA541、然后订购其中一个模块、请参阅下图。 然后、您可以将其分离并组合在一起、对运算放大器进行试验。
我没有您项目的所有信息。 如果您运行1A 电流、则电压轨为30V、例如 OPA541的散热功率为30W。 如果您正在运行 AT1A、下面的模块可能会过于死板、它将为您提供有关如何构建 AT1A 的想法。
如果您只需要快速设置、则可以将 OPA541固定到铜或铝块或大型散热器上、并将您的电线连接到 OPA541的11个引脚、然后用散热器管缠绕每根电线(以防短接)。 它看起来并不漂亮、但这是让您的项目开始的最快方式。 一旦您知道自己的需求、您就可以使其变得美观或紧凑。
最棒的
Raymond