This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897368/opa541-opa541

器件型号:OPA541

我的新焊料似乎需要一个板、我需要特殊的 PCB 焊盘吗? 一个示例。 是否有适合此芯片的售后市场扩展插头、以便更轻松地进行焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这些 IC 封装实际上是为了安装在 PCB 顶部的散热器上。 如果您要在散热器中输入和输出大量功率、则需要有一个尺寸合适的散热器。  

    请检查 OPA541部件上的 Youtube 和/或 ebay、您将获得一些有关如何执行此操作的想法。 如果您有任何问题、请告诉我。  

    BYW、我尚未通过 E2E 获得您的邀请。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 IC 适配器设置为1伏、350毫安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    您在哪里看到1V 350mA IC 适配器?

    TO-220和 TO-3只有两种封装。 TO-220有11个引脚、TO-3有8个引脚。 我不记得它有 IC 适配器。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是银色散热器,它连接到什么芯片?

    在鼠标上找到器件型号 ATS-pcb1073

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我不认为这是合适的。 这适用于标准 TO-220封装、可能适合2W 的功耗、等等。  

    您需要较大的散热器、如下图所示。 我认为、对于音频放大器应用、您将消耗接近50W 或更高的功率。 我从 Google 图像部分找到了该图像。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你!!

    有什么想法我需要多大尺寸的芯片快吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是芯片快线?  由于 OPA541 IC 是具有较大散热能力的高功率放大器、因此需要通过 IC 和散热器之间的高导电性散热焊盘以机械方式将其固定到散热器上。  

    您可以根据您将运行的功率耗散量来计算散热器的尺寸。 然后将散热器的尺寸乘以2或3个因数、为您提供一些散热裕度。 如果您的顶部有冷却风扇、则可以减小散热器的尺寸。 将 OPA541运算放大器视为台式计算机的 CPU、它需要一个具有一定气流的大尺寸散热器+风扇、否则它将过热并停止工作。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mouser 595-opa545aiddag4.

    使用 MOU PA-071难以焊接快速芯片查找

    运行电流不超过1安培

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    这是我的建议。 前往亚马逊并搜索 OPA541、然后订购其中一个模块、请参阅下图。 然后、您可以将其分离并组合在一起、对运算放大器进行试验。  

    我没有您项目的所有信息。 如果您运行1A 电流、则电压轨为30V、例如 OPA541的散热功率为30W。 如果您正在运行 AT1A、下面的模块可能会过于死板、它将为您提供有关如何构建 AT1A 的想法。  

    如果您只需要快速设置、则可以将 OPA541固定到铜或铝块或大型散热器上、并将您的电线连接到 OPA541的11个引脚、然后用散热器管缠绕每根电线(以防短接)。 它看起来并不漂亮、但这是让您的项目开始的最快方式。 一旦您知道自己的需求、您就可以使其变得美观或紧凑。  

    最棒的

    Raymond