This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:具有+/-2.5V 工作电源的运算放大器 LMP2012QML-SP 所需的规格

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897615/lmp2012qml-sp-specifications-required-for-the-op-amp-lmp2012qml-sp-with--2-5v-operating-power-supplies

器件型号:LMP2012QML-SP

您好!

运算放大器在其斩波频率下的最大输入偏置电流是多少? 我想将 该器件用于光电二极管 I 至 V 转换、具有14位精度和2kHz 信号速率。

谢谢

Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinakar、您好!

    由于 LMP2012QML-SP 数据表电气特性表提供了有关 TI 保证的产品电气性能的信息、并且未列出最大 IIB、因此我们无法为其提供最大值。 但是、请注意、LMP2012QML-SP 数据表确实提供了有关 VCM 和温度下输入电流行为的有用信息:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程