主题中讨论的其他器件: ADS1246、 TLV274、 INA128、 OPA192、 TLV271、 TINA-TI
大家好、
我的客户希望使用 TLV274、OPA4192、INA128 pSPICE 模型来运行仿真、以便获得更高的精度结果。我的客户想知道该模型是否会在属性中产生输入噪声? 客户希望使用 ADS1246模拟 ENOB。 请给我您的评论。
非常感谢。
陈文森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望使用 TLV274、OPA4192、INA128 pSPICE 模型来运行仿真、以便获得更高的精度结果。我的客户想知道该模型是否会在属性中产生输入噪声? 客户希望使用 ADS1246模拟 ENOB。 请给我您的评论。
非常感谢。
陈文森
尊敬的 Vincent:
是的、对于 OPA4192、噪声已正确建模。 当您打开 OPA192 TINA-TI 参考设计(修订版 C)时、您会看到它。 阅读蓝色表格。
Kai
尊敬的 Vincent:
OPA192具有 KAI 指出的噪声建模功能。
TLV271-Q1 是 TLV274-Q1的单个器件。 INA128和 TLV271似乎都没有噪声 密度模型(模型的日期 为2011年)。
最棒的
Raymond
尊敬的 Vincent:
Kai 对于仿真运算放大器中的输入电压噪声是正确的。 即使 PSpice 未正确仿真电压和/或电流噪声、您也可以执行以下操作。
如果您通过 Tina 运行噪声分析,并且 Tina 仿真没有正确地复制数据表中显示的电压和/或电流噪声曲线,则您可能实际创建自己的噪声模型,直到噪声图与数据表匹配为止,请参阅下图。 有关如何执行该操作的说明、请参阅以下视频。
最棒的
Raymond
尊敬的 Vincent:
问题:
由于我的客户希望使用 PSpice (Altium)仿真工具来运行噪声仿真、因此这三个部件至少 在 PSpice 模型中具有输入电压噪声密度、对吧?
我之前说过、"INA128 和 TLV271 似乎都没有噪声 密度模型(模型的日期 是2011年)。" 这句话是正确的。 换言之、如果您尝试按 当前 PSpice 模型仿真输入噪声电压密度、则生成 的曲线将与数据表中发布的曲线不匹配。 但是、 如果您按照我发布的视频说明操作、您可以更正输入噪声电压密度。
我正在尝试获取两个器件的输入噪声电压密度仿真。 希望我明天可以发布这些内容。
最棒的
Raymond
尊敬的 Vincent:
我们为 以下运算放大器创建了输入电压噪声密度。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA128-Vnoise_5F00_02.TSC
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV272_5F00_noise_5F00_01.TSC
由于我对这些部件的历史不是很了解、我从 Thomas 那里得到了帮助。 希望这对您有所帮助。
最棒的
Raymond