This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:PSpice 模型

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4192, ADS1246, TLV274, INA128, OPA192, TLV271, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895982/opa4192-pspice-model

器件型号:OPA4192
主题中讨论的其他器件: ADS1246TLV274INA128OPA192TLV271TINA-TI

大家好、

我的客户希望使用 TLV274、OPA4192、INA128 pSPICE 模型来运行仿真、以便获得更高的精度结果。我的客户想知道该模型是否会在属性中产生输入噪声? 客户希望使用 ADS1246模拟 ENOB。 请给我您的评论。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、对于 OPA4192、噪声已正确建模。 当您打开 OPA192 TINA-TI 参考设计(修订版 C)时、您会看到它。 阅读蓝色表格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    OPA192具有 KAI 指出的噪声建模功能。

     TLV271-Q1 是 TLV274-Q1的单个器件。 INA128和 TLV271似乎都没有噪声 密度模型(模型的日期 为2011年)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我认为 INA128和 TLV271的模型至少模拟了输入噪声电压密度。 运行相应的参考设计。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    Kai 对于仿真运算放大器中的输入电压噪声是正确的。 即使 PSpice 未正确仿真电压和/或电流噪声、您也可以执行以下操作。  

    如果您通过 Tina 运行噪声分析,并且 Tina 仿真没有正确地复制数据表中显示的电压和/或电流噪声曲线,则您可能实际创建自己的噪声模型,直到噪声图与数据表匹配为止,请参阅下图。 有关如何执行该操作的说明、请参阅以下视频。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-6?context=1139747-1139745-14685-1138803-13844

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond、Kai:

    非常感谢您的评论。  

    由于我的客户希望使用 PSpice (Altium)仿真工具来运行噪声仿真、因此这三个部件至少  在 PSpice 模型中具有输入电压噪声密度、对吧?

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    对于 TINA-TI 参考设计中使用的模型、我至少可以确认这一点。 那么、让我们等待 Raymond 的回答。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的快速响应。

    陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    问题:

    由于我的客户希望使用 PSpice (Altium)仿真工具来运行噪声仿真、因此这三个部件至少  在 PSpice 模型中具有输入电压噪声密度、对吧?

    我之前说过、"INA128  和 TLV271 似乎都没有噪声 密度模型(模型的日期 是2011年)。" 这句话是正确的。 换言之、如果您尝试按 当前 PSpice 模型仿真输入噪声电压密度、则生成 的曲线将与数据表中发布的曲线不匹配。 但是、 如果您按照我发布的视频说明操作、您可以更正输入噪声电压密度。  

    我正在尝试获取两个器件的输入噪声电压密度仿真。 希望我明天可以发布这些内容。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们为   以下运算放大器创建了输入电压噪声密度。

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA128-Vnoise_5F00_02.TSC

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV272_5F00_noise_5F00_01.TSC

    由于我对这些部件的历史不是很了解、我从 Thomas 那里得到了帮助。 希望这对您有所帮助。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    我们高度赞赏您的努力!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你人很好。 非常感谢您为我们提供了 E2E 论坛的帮助! 我们非常感谢您在回答问题时提供的帮助和专业知识。  

    谢谢、

    Raymond