This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA819:单电源模拟输出不符合预期

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/884896/ina819-simulation-output-with-single-supply-not-matching-expectation

器件型号:INA819

团队、

我的客户对 INA819的型号有问题。 如果该模型由单电源供电、则该模型不提供预期输出。 (例如:5V 直流)
数据表中提到该器件能够在单电源电压下运行。

请您检查并澄清它是否只是模型的限制!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    请参阅随附的 Tina 仿真。 使用5V 单电源时、输入共模电压范围在增益= 1时受到一定限制。 我在引脚6处放置了2.5V 基准电压、如图58和59所示。   

    e2e.ti.com/.../OPA810-Single-Rail-03022020.TSC

     最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond、感谢您的快速回答!

    不确定我是否理解正确:

    该模型在单电源供电时是否按预期运行?
    您是否为该设计推荐2.5V 基准电压?

    我对客户尝试做什么以及他们的期望没有准确的描述、因此我想我在这里遗漏了重要的细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Franziskus、

    问题:

    该模型在单电源供电时是否按预期运行?

    您是否为该设计推荐2.5V 基准电压?

    是的、请参阅附加的图像。 使用5V 直流单轨电源时、(V-)+2 < Vcm <(V+)-2作为工作输入范围。 当 Vref=0时、输出电压范围由 Vo=G (V+IN - V-IN)决定。

    如果输出端的 Vref 偏置为高达2.5VDC、则可以增大输出电压和 VCM、如数据表的图51和52所示。  

    建议将 VREF 用作低阻抗源、因此它不会使最后一个运算放大器增益级混乱。 如果板载电压没有2.5Vref、则可以使用2.5VDC 缓冲器、但它需要保持稳定、不受温度、噪声和漂移变化的影响。  

    接地 Vref 可能是最佳选择、因此您必须使用双电源电压轨。 2.5Vref 将是单电压电源轨的第二个最佳选择。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的出色 Raymond!

    您的答案+离线跟进解决了问题、客户已相应地调整了他们的设计。