Other Parts Discussed in Thread: INA819
团队、
我的客户对 INA819的型号有问题。 如果该模型由单电源供电、则该模型不提供预期输出。 (例如:5V 直流)
数据表中提到该器件能够在单电源电压下运行。
请您检查并澄清它是否只是模型的限制!
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Franziskus、
请参阅随附的 Tina 仿真。 使用5V 单电源时、输入共模电压范围在增益= 1时受到一定限制。 我在引脚6处放置了2.5V 基准电压、如图58和59所示。
e2e.ti.com/.../OPA810-Single-Rail-03022020.TSC
Raymond
您好 、Franziskus、
问题:
该模型在单电源供电时是否按预期运行?
您是否为该设计推荐2.5V 基准电压?
是的、请参阅附加的图像。 使用5V 直流单轨电源时、(V-)+2 < Vcm <(V+)-2作为工作输入范围。 当 Vref=0时、输出电压范围由 Vo=G (V+IN - V-IN)决定。
如果输出端的 Vref 偏置为高达2.5VDC、则可以增大输出电压和 VCM、如数据表的图51和52所示。
建议将 VREF 用作低阻抗源、因此它不会使最后一个运算放大器增益级混乱。 如果板载电压没有2.5Vref、则可以使用2.5VDC 缓冲器、但它需要保持稳定、不受温度、噪声和漂移变化的影响。
接地 Vref 可能是最佳选择、因此您必须使用双电源电压轨。 2.5Vref 将是单电压电源轨的第二个最佳选择。
最棒的
Raymond