This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Multi-Cal-system:用于 Multi-Cal-System 的 PGA309测试板

Guru**** 2388060 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA309EVM-USB, MULTI-CAL-SYSTEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896875/multi-cal-system-pga309-test-board-for-multi-cal-system

部件号:Multi-CAL-SYSTEM
主题中讨论的其他器件:PGA309PGA309EVM-USB

由于没有适用于 Multi-Cal-Sytem 的 PGA309测试 PCA、是否有任何方法可以将 PGA309测试板从 EVM 套件连接到多校准系统、以便我可以使用 PGA309 Multi-Cal 软件?  

或者、如果我只连接 PGA309 EVM 套件、我是否能够使用 PGA309多校准软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patel:

    如果您只想测试一个传感器、PGA309EVM 允许您使用 PGA309EVM-USB 对真实的外部传感器进行校准。

    Multi-Cal 系统的软件与 PGA309EVM USB 不兼容、因为它们是不同的硬件集。

    可以将 PGA309EVM-USB 测试板调整为 Multi-Cal 系统、但需要进行一些工作。  

    Multi-Cal 接口卡只需要 GND0、Power-、Power+、Vout 以及一个到测试卡的连接、如下所示。  

    测试 PCA 所需的多卡接口卡连接:

    例如、在电压输出模式下、需要4个螺钉端子连接:'GND'、'Power+'、'Vout'和'On'

    这可以连接到 PGA309EVM-USB 测试板:GND 测试点、VS1测试点、VOUT 条形连接器 T3和 PRG 测试点。  

    PGA308EVM-USB 和 Multi-Cal-system 之间的一个区别 是 EVM-USB 使用控制器 DAC 和电路来仿真电桥和温度传感器信号、而 Multi-Cal 测试卡使用外部传感器或分压器电路以及跳线来仿真最小/最大电桥信号。

    一种方法是使用 Sensor-Emulator-EVM 在外部生成桥式信号和二极管或串联电阻桥式传感器温度监控器、并以此方式仿真传感器信号。  

    在 PGA309EVM_USB 卡上、电桥信号将通过带状连接器 T4 (Vin1、Vin2)连接、电桥传感器激励(Vexc)和 GND 将连接带状连接器 T2、二极管或串联电桥温度监控器将通过带状连接器 T5连接。

    谢谢、此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我将检查并尝试一下!