主题中讨论的其他器件:PGA309、 PGA309EVM-USB、
由于没有适用于 Multi-Cal-Sytem 的 PGA309测试 PCA、是否有任何方法可以将 PGA309测试板从 EVM 套件连接到多校准系统、以便我可以使用 PGA309 Multi-Cal 软件?
或者、如果我只连接 PGA309 EVM 套件、我是否能够使用 PGA309多校准软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
由于没有适用于 Multi-Cal-Sytem 的 PGA309测试 PCA、是否有任何方法可以将 PGA309测试板从 EVM 套件连接到多校准系统、以便我可以使用 PGA309 Multi-Cal 软件?
或者、如果我只连接 PGA309 EVM 套件、我是否能够使用 PGA309多校准软件?
尊敬的 Patel:
如果您只想测试一个传感器、PGA309EVM 允许您使用 PGA309EVM-USB 对真实的外部传感器进行校准。
Multi-Cal 系统的软件与 PGA309EVM USB 不兼容、因为它们是不同的硬件集。
可以将 PGA309EVM-USB 测试板调整为 Multi-Cal 系统、但需要进行一些工作。
Multi-Cal 接口卡只需要 GND0、Power-、Power+、Vout 以及一个到测试卡的连接、如下所示。
测试 PCA 所需的多卡接口卡连接:
例如、在电压输出模式下、需要4个螺钉端子连接:'GND'、'Power+'、'Vout'和'On'
这可以连接到 PGA309EVM-USB 测试板:GND 测试点、VS1测试点、VOUT 条形连接器 T3和 PRG 测试点。
PGA308EVM-USB 和 Multi-Cal-system 之间的一个区别 是 EVM-USB 使用控制器 DAC 和电路来仿真电桥和温度传感器信号、而 Multi-Cal 测试卡使用外部传感器或分压器电路以及跳线来仿真最小/最大电桥信号。
一种方法是使用 Sensor-Emulator-EVM 在外部生成桥式信号和二极管或串联电阻桥式传感器温度监控器、并以此方式仿真传感器信号。
在 PGA309EVM_USB 卡上、电桥信号将通过带状连接器 T4 (Vin1、Vin2)连接、电桥传感器激励(Vexc)和 GND 将连接带状连接器 T2、二极管或串联电桥温度监控器将通过带状连接器 T5连接。
谢谢、此致、
Luis