This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:输入与输出特性

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896962/amc1311-input-vs-output-characteristics

器件型号:AMC1311

大家好、

我的客户正在查看 AMC1311器 件的数据表、并尝试了解输入与输出特性。在数据表的图1中、可以看到当 VIN = 0时、VOUTP = VOUTN = 0。 但是、在图51中、它显示了当 VIN = 0时、VOUTN 比 VOUTP 大1V。 哪一个是正确的?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    hm,图1中您在哪里可以看到 VOUTP = VOUTN = 0? 我看不到这个。 我看到 VOUTP = VOUTN = VCMOUT。

    图22显示了 AMC1311的输出电压与输入电压行为:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    必须进行轻微的校正:当 VIN = 0V 时,VOUTP - VOUTN)= 0V。 输出具有1.44V 的共模电压。   

    如图51所示。 AMC1311B 的阶跃响应、该器件通过满量程输入从失效防护输出转换到正常运行。 这旨在显示可能发生的最大传播延迟。 我会同意这点在阶跃回应一段中没有很好的解释,并请大家更详细地解释。 请阅读数据表的失效防护输出部分、如果有其他问题、请告知我。  

    谢谢 Kai!