请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 大家好、
我的客户正在查看 AMC1311器 件的数据表、并尝试了解输入与输出特性。在数据表的图1中、可以看到当 VIN = 0时、VOUTP = VOUTN = 0。 但是、在图51中、它显示了当 VIN = 0时、VOUTN 比 VOUTP 大1V。 哪一个是正确的?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Renan、您好!
必须进行轻微的校正:当 VIN = 0V 时,VOUTP - VOUTN)= 0V。 输出具有1.44V 的共模电压。
如图51所示。 AMC1311B 的阶跃响应、该器件通过满量程输入从失效防护输出转换到正常运行。 这旨在显示可能发生的最大传播延迟。 我会同意这点在阶跃回应一段中没有很好的解释,并请大家更详细地解释。 请阅读数据表的失效防护输出部分、如果有其他问题、请告知我。
谢谢 Kai!