This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:具有+/-2.5V 工作电源的运算放大器 LMP2012QML-SP 所需的规格

Guru**** 2549500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP2012QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897038/lmp2012qml-sp-specifications-required-for-the-op-amp-lmp2012qml-sp-with--2-5v-operating-power-supplies

器件型号:LMP2012QML-SP

您好、对于运行电源 V+=+2.5V 和 V-=-2.5V 的运算放大器 LMP2012QML-SP、共模输入电压范围和最大输出电压摆幅(1k 和10k 负载)规格是什么?  

谢谢

Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinakar:

    从每个红色标记数中减去2.5V:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。 因此、我可以假设共模输入电压范围为-2.5V 至0.7V、最小值为90dB CMRR。 正确吗?

    谢谢

    Dinakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。