This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:请求 INA233响应时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/886491/ina233-asking-for-ina233-response-time

器件型号:INA233

大家好、

客户正在设计 INA233、设置如下所示。

Rshunt is10m Ω。

 

0xD4 => 0x0200 (1mA/阶跃)

0x4A => 0x2710

0xD0 => 0x4825

0xD2 => 0x00FB

 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/877650

根据之前的 POST 建议、将0xD0寄存器从0x4827更改为0x4825。 但是、INA233上的响应时间超过100ms。 请您提供意见、说明如何缩短 INA233在 exp1上的响应时间? 以及客户如何使响应更加一致?

 

费用1:

客户按如下方式捕获波形。

CH0:SCL (MCU 每10ms 轮询 INA233)

CH1:SDA (MCU 每10ms 轮询 INA233)

CH2:MCU GPIO (如果 I2C 回读值发生变化、它将拉低)

CH3:MCU GPIO (如果外部虚拟电阻器负载插件、MCU 将检测到插件事件)

 

从 CH3虚拟负载插入到 CH2拉低、耗时约为133ms。 客户期望 INA233的回读时间应小于30ms。

 

费用2:

客户还可以通过电子负载在此处进行6次捕获、并使用示波器来捕获波形

CH1:由电流探头进行电流监控。

CH2:INA233回读值更改后、MCU GPIO 事件将变为低电平。 (MCU 代码仅从高电平更改为低电平)

这里的问题是六之间的持续时间。 变化范围为113~222ms。

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    观察到的变化取决于如何指示 INA233执行测量。

    目前、平均采样数等于128、转换时间等于1.1mS。 结果是有效转换时间为141mS。 因此、观察到的变化应介于0mS 和141mS 之间。 并且“系统响应时间”等于2倍的有效转换时间或282mS (由于外部负载和 INA233运行之间的异步性质)。 对测量应用这两个标准,您将看到设备在规格范围内运行。

    根据所提供的6个示波器拍摄、其中最大的变化是222mS-113mS=109mS、小于141mS。 此外,所有“响应时间”都在282mS 内。

    为了减少变化,缩短总体“响应时间”,请设置0xD0=>0x4025,客户应观察到显著的改进。

    此致、Guang