This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:关于 RCV420

Guru**** 2557340 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885823/rcv420-regarding-rcv420

器件型号:RCV420
主题中讨论的其他器件: TLV2333REF3012

您好、我需要4-20mA 输入、输出应为0-3.3V。 使用 RCV420是可行的吗? 我是否需要使用外部电路将其从5V 恢复到3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    是的、 可以通过 在 CT (PIN2)和+IN (引脚3)之间连接电阻器、 短接 IN-(引脚1)和 CT (引脚2)、 并在 REFOUT (引脚11、引脚10)和 REFIN (引脚12)之间使用分压器+ OPA 缓冲器来实现。  我将对此进行详细研究并 为您提供原理图。 请让我24小时。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!

    随附的 RCV420配置将接受4mA-20mA 输入并产生大约0V-3.3V 输出。  

    它需要  在 CT (PIN2)和+IN (引脚3)之间连接一个143 Ω 电阻器、 短接 IN-(引脚1)和 CT (引脚2)、 REFOUT 和 REFOUTFB 短接 (引脚11、引脚10)、连接到分压器+ OPA 缓冲器至 REFIN (引脚12)、如  原理图所示。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、感谢您的设计。 在我们的当前设计中、我们没有+12V 和-12V 电源。 使用+5V 电源是可行的。 我们还有24V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyson、您好!  

    RCV420需要双极电源、因此在没有负电源的情况下无法正常工作。

    您可以使用双路放大器和基准轻松构建分立式4-20mA 接收器。  下面的示例使用双放大 器 TLV2333和 REF3012通过单极+5V 电源供电、接受4-20mA 输入并产生+100mV 至+3.25V 电压输出。  

    谢谢、此致、

    Luis