Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA549
放大器扬声器导线能否在该芯片上运行至+IN 和-IN、并为放大器提供高达100伏的电压
尝试将扬声器线路信号线路的放大器输出功率增加40至50瓦
另外,为了继续,我是否应启用跳转使该电路关闭以保持运行?
OPA454AIDDAG4
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Joseph、
OPA454是一款高电压和高电流(50mA)运算放大器。 对于在高电压下工作的标准运算放大器 IC 封装、50mA 相当高。 但是、它没有功率来驱动扬声器负载、请参阅数据表中的应用部分。 它可用于在最终级驱动 AB 类放大器、可用于驱动扬声器。 对于40-50W 音频应用、最终的音频放大器级(例如 AB 类放大器)需要具有大量散热器来处理散热。
最棒的
Raymond
您好、Joseph、
您意味着您的每个 扬声器中都有120个扬声器、阻抗为4欧姆。 但是、您目前是否驱动扬声器数量。
如果您使用每个运算放大器驱动扬声器,假设您在每个扬声器中驱动50W,则您的电压摆幅约为 sqrt (50W*4 Ω)=14Vrms。 我不明白为什么您需要最高100V 的驱动器。 对于相同的音频设置、输出电流约为3.6Arms。
TI 拥有可在上述应用范围内工作的 AB 类放大器(额定8A 连续电流) OPA549。
请告诉我您的音频设置的详细信息、以便我为您提供更好的建议。 如果您希望保持对话私密、请告诉我。
最棒的
Raymond