This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 前置放大器-IN +IN 连接

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/896068/pre-amp--in-in-connections

主题中讨论的其他器件:OPA454OPA549

放大器扬声器导线能否在该芯片上运行至+IN 和-IN、并为放大器提供高达100伏的电压  

尝试将扬声器线路信号线路的放大器输出功率增加40至50瓦

另外,为了继续,我是否应启用跳转使该电路关闭以保持运行?

OPA454AIDDAG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以与我们分享原理图吗? 我不确定您在第二个问题中如何尝试这样做- 尝试通过扬声器线路信号线路额外产生40至50瓦的放大器。

    OPA454的输出电压摆幅可接近100V、请参阅所附图像。 但是、其输出驱动电流受到限制、请参阅图23。 它无法为您提供额外的40-50瓦的功率。 您是否正在尝试驱动扬声器?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试通过扬声器导线以前置放大器的方式驱动扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    正如 Raymond 所说的那样、OPA454是一款高电压运算放大器、但没有高功率运算放大器。 您不能使用它驱动4R、8R 或16R 负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    OPA454 无法驱动扬声器的最后一级、扬声器的阻抗低、如 Kai 所示。 OPA454 IC 只能提供大约1W 的电流。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这用于计算机计算机计算机计算机的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    OPA454是一款高电压和高电流(50mA)运算放大器。 对于在高电压下工作的标准运算放大器 IC 封装、50mA 相当高。 但是、它没有功率来驱动扬声器负载、请参阅数据表中的应用部分。 它可用于在最终级驱动 AB 类放大器、可用于驱动扬声器。 对于40-50W 音频应用、最终的音频放大器级(例如 AB 类放大器)需要具有大量散热器来处理散热。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您应该使用什么运算放大器将 OPA 功率转换为一个 clas AB 放大器,这正是我尝试驱动120 4欧姆扬声器但意识到我的放大器已关闭的目的???

    问题得到了回答,我很新,也很理解,非常感谢你们的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您意味着您的每个  扬声器中都有120个扬声器、阻抗为4欧姆。 但是、您目前是否驱动扬声器数量。  

    如果您使用每个运算放大器驱动扬声器,假设您在每个扬声器中驱动50W,则您的电压摆幅约为 sqrt (50W*4 Ω)=14Vrms。 我不明白为什么您需要最高100V 的驱动器。 对于相同的音频设置、输出电流约为3.6Arms。  

    TI 拥有可在上述应用范围内工作的 AB 类放大器(额定8A 连续电流) OPA549。  

    请告诉我您的音频设置的详细信息、以便我为您提供更好的建议。 如果您希望保持对话私密、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尽快发送一张像私人谈话一样的照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    您可以通过 E2E (通过朋友请求)通过专线向我发送消息。 建立连接后、可以通过专线发送电子邮件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢电子邮件发送我的私人电子邮件、我尝试在您的个人资料页面上发送私人邮件