This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 空间阵列 IC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48901, LM48903, TAS2563, TAS2562, TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895203/spatial-array-ic

主题中讨论的其他器件:TAS3108TAS2563TAS2562TAS6424-Q1

你(们)好

我想使用6或8个扬声器来设计扬声器阵列。

我知道 TAS3108和 LM48901适用于此类应用。 但现在不支持它们。

  TI 是否还有其他空间阵列 IC?

Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的扬声器驱动器的通道数最高的是4个扬声器。 在这里、您可以找到一些具有模拟、数字或 PWM 输入的选项:  

    http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p1055max=4

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    感谢您的回答。

    是否有任何设计工具可将2个芯片组合在一起以成为空间阵列、例如 LM48901和 LM48903?

    张凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您可以组合我上一个条目中列出的一些设备。

    也可以使用多个单声道器件、如 TAS2563或 TAS2562。 这些器件具有可选的 I2C 地址、因此您可以单独控制每个器件。 关于音频流、您可以使用 TDM 格式、该格式允许在同一总线上使用多个通道。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的指导。

    我发现 TAS6424-Q1还具有四个 I2C 地址和4/8通道 TDM。 将两个 TAS6424-Q1组合用于一个8扬声器空间阵列是否可行?

    另一个问题是如何为每个通道设置时间延迟?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、您可以将2个 TAS6424-Q1组合成8个扬声器阵列。 关于"延时时间"、我假设您是指每个通道的数据、对吧?
    您通常设置特定的数据和时隙长度、例如、 32位时隙长度和24位数据长度。 对于所使用的通道数和时隙长度、BCLK 和 WCLK 之间的比率必须是正确的。 上述所有内容均正确后、器件可选择将用作每个通道的数据的插槽、如 TAS6424-Q1数据表中的表1所示。

    TAS6424-Q1由不同于我的团队提供支持。 您可以发布专门有关 TAS6424-Q1的新主题、以获得适当的支持。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器