This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3100EVM:高压侧 GND 连接

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885854/amc1100evm-high-voltage-side-gnd-connection

器件型号:AMC3100EVM

您好!

电流测量电路:

电压测量电路

我正在尝试构建上述两个电路...但有一点让我感到困惑

在电流测量的情况下,为什么高压侧的 GND 连接到感测电阻端子?

2. 在电压测量的情况下,为什么高电压侧的 GND 连接到高电压的中性点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    这是确保输入电压保持在器件的+/-250mV 输入范围内的方法。 在负输入连接到高压侧 GND 连接到的同一节点的情况下、正输入能够相对于该节点在正负满量程范围内摆动+/-250mV。 这可确保正输入引脚上的电压不会因 GND 节点而漂移、从而导致输出削波或损坏器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    但是、当正周期到达时、高压侧的 GND 将从(0 - 230V)获得正电压、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    这是可以的。 请注意、高侧电源也以 USH 为基准。 这意味着 GND = VINN =高电压 GND。 VINP =+/-250mV、相对于高电压 GND、VDD1 =+5V、相对于高侧接地。  

    GND1和 GND2之间可能存在几百伏的电压、这称为隔离工作电压。  

    本视频可能对您有所帮助: https://training.ti.com/ti-precision-labs-isolation-introduction-isolated-amplifiers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    好的、我明白了。

    我还能使用 LM7805和 LM7905为放大器的高压侧生成正负电源...?

    我做了一个粗略的原理图...我没有指定零件...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manmohan、

    我不熟悉这些器件、因此您可能希望在他们的 E2E 论坛上提出要求、以确保正确无误。 但我不认为是这样,因为他们看起来对我不是孤立的。 您可能需要采用与 EVM 上所示的类似的实现方案、其中隔离式变压器为器件的高侧供电。