This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:即使输入不超过阈值、输出也会翻转

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885248/lm2901-the-output-flips-even-when-the-input-doesn-t-step-over-the-threshold

器件型号:LM2901

您好!

我的客户在过流保护电路中使用 LM2901。 LM2901的电源为±12V。

引脚6 (黄线)和引脚1 (绿线)的波形如下所示:

我们可以看到、PIN6大约为0V、电路引脚7为3V*10K/11k=2.72V、这意味着翻转阈值应该大约为2.72V。

输出(绿线)应始终保持高电平。 但它在下面我标注的红线处下翻了一小部分。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您能否确认 LM2901 GND 引脚(引脚11)已连接至 GND 或-12V?

    另-移除 C178。 迟滞反馈节点上的电容器会导致反馈延迟。