This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:电流消耗

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885238/ina240-q1-current-consumption

器件型号:INA240-Q1

团队、

我´m 计算 INA240A1 @ 5V 电源的电流消耗。

´ve、我将功耗分为3个部分。

 

-         静态电流

-         基准路径上的电流

-         用于驱动输出级的电流。

 

数据表中提供了以下图形。

 

左侧给出了输出摆幅,但为什么 GND+3和 VS-2之间存在间隙?

根据我的理解、这两个值将是相同的。 (Vs = 5V、VS-2 = 3V、GND+3 = 3V)。

 

您能否为输出级提供典型和最大均方根电流消耗?

以便我可以评估5V 电源轨上的功耗。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不了解您的方法的用途,但数据表中已经指定了“INA240A1 @ 5V 电源的电流消耗”:

    静态电流包括所有不同的电流、包括输出级的电流。 输出级没有单独的规格(典型值或最大值)。

    如果您希望从所引用的数字中提取信息,并且电压范围不会扩展到您的位置,请通过推断进行扩展。 除已有数据外、没有其他数据。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图13显示了两种不同的情况。 上部曲线显示了拉电流时的输出电压、或者换句话说、当输出尝试完全摆动到正电源轨时的输出电压。 另一方面、下曲线显示了灌电流或输出尝试完全摆动至0V 时的输出。 因此、差距是显示两种不同情况的逻辑结果。

    Kai