主题中讨论的其他器件:THS5671A、 LMH6723、 THS4271、 OPA695、 THS3215、 THS3217、 OPA837
我希望使用 THS567EVM 将 FPGA 输出转换为定制模拟输入板、但我们对所有组件都使用单电源(+5V)。 DAC THS5671A 的额定电压为5V 模拟电源以及+/-5V、但由于 THS3001运算放大器要求、评估模块似乎需要双电源。 是否可以使用给定的运算放大器从单个5V 电源运行评估模块? 如果不是、是否有可使用的替代方案? 我还为运算放大器基准引脚提供了一个+2.5V 电源、如果这有所帮助。