This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:仅需单电源(+5V)即可在 THS5671EVM 上使用的备选运算放大器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: THS5671A, THS3001, LMH6723, THS4271, OPA695, THS3215, THS3217, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895447/ths3001-alternative-op-amp-requiring-only-single-supply-5v-for-use-on-the-ths5671evm

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件:THS5671ALMH6723THS4271OPA695THS3215THS3217OPA837

我希望使用 THS567EVM 将 FPGA 输出转换为定制模拟输入板、但我们对所有组件都使用单电源(+5V)。 DAC THS5671A 的额定电压为5V 模拟电源以及+/-5V、但由于 THS3001运算放大器要求、评估模块似乎需要双电源。 是否可以使用给定的运算放大器从单个5V 电源运行评估模块? 如果不是、是否有可使用的替代方案? 我还为运算放大器基准引脚提供了一个+2.5V 电源、如果这有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kendall、

    THS3001确实无法在5V 的单电源电压下运行。 可能满足您要求的其他唯一引脚对引脚器件是 LMH6723和 THS4271。 下面是三个器件的比较图:  

    e2e.ti.com/.../8176.Compare-Parts.pdf

    如果使用任一器件、您可能必须将放大器参考为1/2 Vs、以避免超出任何输入/输出限制。

    最棒的

    Hasan Babiker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kendall、

    我之前查看过该 EVM 原理图(大约2001年)、该小组对单端直流运算放大器电路的早期了解已经不是很理想。  

    这是在 TI 购买 BurrBrown 之前、他们还不了解这里反相侧的有源阻抗性质-但不管怎样、这是教科书中的内容、而且始终是错误的。 我曾在这方面写过一个应用手册、但我们不要去那里。  

    要在此电路板上运行直流耦合互补单端运算放大器、需要进行一些更改。 当然、只是进入另一个部分不会起作用。 但是、只要看看 THS3001是什么(+/-15V CFA)、更低的电源升级将是 OPA695。 在单个5V 电源上使用 CFA 不会有太大的摆幅、因为没有任何一个是 RR 输出(只有一个 ADI 例外、但它是双 DSL 驱动器类型的部件)

    问题  

    1.您是否可以进行交流耦合

    2.最小最大信号频率范围

    通常这些电路输出50欧姆、现在有10欧姆-您要做什么以及在最终负载下的 Vpp

    顺便提一下、由于这些早期的努力、我们在 DAC 接口解决方案方面做了很多更多的工作。 如果这是某种实验工作、您可能会考虑忽略 THS3001路径并仅将两个50欧姆接地端接路径连接到 THS3215 EVM 板-该器件用于实现此功能(其中还提供了更快的 THS3217)。 这些也不是5V 解决方案、但需要+/-V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    EVM 的输出将进入缓冲器(ADA4851: https://www.digikey.com/product-detail/en/analogue-devices-inc/ADA4851-1YRJZ-RL7/ADA4851-1YRJZ-RL7CT-ND/4166856)、后跟一个直流阻断电容器、然后再输出到负载。 要回答您的问题:  

    问题  

    1.您是否可以进行交流耦合-是的

    2.最小最大信号频率范围- 100Hz 至10MHz

    通常这些电路通过50欧姆输出、现在它们具有10欧姆-您想做什么以及最终负载下的 Vpp -我不确定我是否理解这个问题、但最大 Vpp 应该小于2.5Vpp、因为 ADA4851将以2.5V 基准电压运行0-5V。  

    我可以牺牲速度或其他规格来使其在我的系统中正常工作。 最终我想在自己的电路板上实现 DAC (THS5671A)、但我想从评估模块开始将是一个好主意(也许不是因为它非常复杂而使它适合我的系统....)。 你怎么看? 我是不是要不必要地努力做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Kendall、10MHz 不多、2.5Vpp 也不多、这将要求大约80V/uec 的压摆率-那里有很多 RROutput 选择-  

    固定是一件很难的事情、但选择和设计这种阶段时、下面隐藏了一个失真抑制问题。 您所需的设计裕度(速度和压摆率)和设计工作量(DAC 的平衡输入 Z)越低、如果您不关心失真、这会极大地放松。  

    当前的 THS3001路径仅用于从互补 DAC 输出中获取单端版本-这是您想要的吗? 您是否通过电缆连接到 ADA4851? 如果是这样、则会进入双端接50欧姆接口-如果不是、该10欧姆或其他东西用于隔离 CLoad 以实现稳定性。  

    因此、您可以使用 OPA837等负 R 输入 RRout 器件对现有电路进行极小的更改、从而实现这一目标。 我现在不考虑引脚插入、让 TI 应用人员对此进行深入探讨。  

    如果您要使用放大器输出、请记住、这些50欧姆接地将使 DAC 摆幅进入该差分至单级、 通常、该输出需要另一个50欧姆端接电阻为 DAC 提供25欧姆负载-在设置增益时请确保考虑到这一点。  

    如果您刚刚将电流电路与 OPA837和单个5V 电源一起使用,输入将可以从接地向上摆动-输出无法完全接地,因此我们通常添加一个直流电平转换电路来将其升压,可能会升至中间电源。 直流电平可能可以直接进入 ADA4851。 或者、您可能希望直流阻断电容器串联到该电容器中、并在此处设置直流基准。  

    无论如何、正如我说过的、有很多 RR 输出5V 部件、对于您的应用来说速度足够快-这些部件都是 VFA 类型、但应该可以。