https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895139/ina195-vsens-20mv
器件型号:INA195主题中讨论的其他器件: INA293
我的设计已投入生产1.5年。 现在突然看到高故障。
在 INA195频谱中、我似乎忽略了有关 Vsens < 20mV 的关键细节。
该电路控制液压比例阀。 这通过70Hz PWM 信号控制设备的速度、以调节阀电流。 最大速度在现场校准、但通常为700mA。
我选择了50m Ω 的感应电阻器、认为这将在5V ADC 上提供良好的动态范围(0.05 Ω X 1安培 X 100增益= 5V)
但是、一些器件在零电流的情况下输出高达2V 的电压。 这会导致固件读取此2V 电压并认为速度过高并将其关断(闭环电流受控)的问题
我最初以为可以在固件中解决此问题、但看起来需要在速度(电流)范围的下半部分开环运行。
这个问题是因为芯片可以处理双向电流吗? 如果是、是否有一个单向器件在<20mV 时工作得更好? 希望找到侵入性极低的解决方案… 不会重新旋转整个板。
John