This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA195:Vsens (&L);20mV

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA195, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895139/ina195-vsens-20mv

器件型号:INA195
主题中讨论的其他器件: INA293

我的设计已投入生产1.5年。 现在突然看到高故障。

在 INA195频谱中、我似乎忽略了有关 Vsens < 20mV 的关键细节。

该电路控制液压比例阀。 这通过70Hz PWM 信号控制设备的速度、以调节阀电流。 最大速度在现场校准、但通常为700mA。

我选择了50m Ω 的感应电阻器、认为这将在5V ADC 上提供良好的动态范围(0.05 Ω X 1安培 X 100增益= 5V)

但是、一些器件在零电流的情况下输出高达2V 的电压。 这会导致固件读取此2V 电压并认为速度过高并将其关断(闭环电流受控)的问题

我最初以为可以在固件中解决此问题、但看起来需要在速度(电流)范围的下半部分开环运行。

这个问题是因为芯片可以处理双向电流吗? 如果是、是否有一个单向器件在<20mV 时工作得更好? 希望找到侵入性极低的解决方案… 不会重新旋转整个板。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能否发布显示 INA195周围完整电路的原理图? 您是否有一些示波器图显示输入信号和输出信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我想说的是、您可能希望查看我们新发布的 INA293 (A3版本)、因为它具有与 INA195相同的引脚排列。  规格相似、但共模范围限制为-4V 至110V、这不完全相同。  该器件也不会处理双向电流、并且在较低 Vsense 电压下的带宽较低。  如果输入 Vsense 电压低于0V、该器件还具有恢复时间。  请参阅数据表中的第8.2.2.1节负 VSENSE 过载恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以尝试在分流器(R13)的右侧向 GND 添加虚拟负载、以便为接地的输入偏置电流提供电流。

    但我认为这篇文章给出了正确的答案:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier、

    该部件看起来更好。 今天我将订购一些产品。