This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:过热标志不稳定

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894940/xtr305-over-temperature-flag-unstable

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件: XTR105

XTR305已按照数据表的图40进行配置、V+为+24V、V-为-5V、逻辑电源为+3.3V。 M1连接到 DGNDM2 OD\由 PIC 微控制器控制。 电路在电流和电压模式下按预期工作、但过热标志输出 EFOT 不稳定、仅当具有13Ω Ω- 15Ω Ω 范围内的极低值上拉电阻器时才会稳定。 即22mA 至25mA 的电流消耗。 为什么?

过热标志输出 EFOT、无需任何上拉电阻器

1kΩ Ω 上拉电阻的过热标志输出 EFOT


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    如数据表图40所示、EFot 输出端的4k7...10k 上拉电阻应足够大。 在任何情况下都不应使用13R...15R 上拉电阻。 这太小了、可能会损坏芯片。

    我想 XTR305在试验期间已经损坏。 我会带一个新的、然后再次检查。 或者 XTR105是否异常热?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    IC 不会变热、因为我不会让它连续进行13R - 15R 上拉。

    器件似乎在其他情况下工作。

    但是、我可以按照您的建议使用不同的器件(单独的 PCB)进行检查。

    这些器件已经用手放置(由于 Corona Virus)、并且可能无法很好地焊接到中间焊盘 –数据表中指出、必须将其连接到第3页的 V-。

    这是否会对过热标志产生影响。

    此致

    维西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    如您所述、中心焊盘底部必须偏置/连接到负电势最高的电源(V-)、此焊盘需要焊接。

    如果在更换器件并焊接下中心焊盘后问题仍然存在、请发布原理图和电路板布局、其中显示了问题发生时所有 XTR305连接、电路板布局和 M2的状态。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    是的、确实如此。 如 Luis 已经提到的、将焊盘保持断开连接可能会产生不良影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai / Luis:

    感谢您的帮助以及正确焊接中心焊盘解决了该问题。

    此致

    维西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vithy、

    听得好:-)

    祝你好运、

    Kai