主题中讨论的其他器件: XTR105
XTR305已按照数据表的图40进行配置、V+为+24V、V-为-5V、逻辑电源为+3.3V。 M1连接到 DGND、M2和 OD\由 PIC 微控制器控制。 电路在电流和电压模式下按预期工作、但过热标志输出 EFOT 不稳定、仅当具有13Ω Ω- 15Ω Ω 范围内的极低值上拉电阻器时才会稳定。 即22mA 至25mA 的电流消耗。 为什么?
过热标志输出 EFOT、无需任何上拉电阻器
1kΩ Ω 上拉电阻的过热标志输出 EFOT
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
XTR305已按照数据表的图40进行配置、V+为+24V、V-为-5V、逻辑电源为+3.3V。 M1连接到 DGND、M2和 OD\由 PIC 微控制器控制。 电路在电流和电压模式下按预期工作、但过热标志输出 EFOT 不稳定、仅当具有13Ω Ω- 15Ω Ω 范围内的极低值上拉电阻器时才会稳定。 即22mA 至25mA 的电流消耗。 为什么?
过热标志输出 EFOT、无需任何上拉电阻器
1kΩ Ω 上拉电阻的过热标志输出 EFOT