This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:环路内补偿反相运算放大器配置、用于创建高精度-1.7V 基准

Guru**** 2768215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, OPA192, OPA191, THS4551, LM7705, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/893719/opa192-in-loop-compensation-inverting-opamp-configuration-to-create-a-precision--1-7v-reference

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:ADS131E08OPA191THS4551ADS127L01LM7705

这与上一个线程有关。 我需要使用精密(0.04%) 3V 电压轨创建高精度(优于0.1%)-1.7V 电压轨。 1.7V 电源轨为两 个 TI ADC 的 AVSS 和 VREFN 供电、器件型号为 ADS131E08。 两个 ADC 的电流消耗典型值为11.6mA (可能最大值为16-20mA)。 我希望能够在 -1.7V 电压轨上提供电容去耦(理想情况下为1uF 或10uF、与4-6个0.1uF 电容器并联)以防止噪声。

我想在反相运算放大器配置中使用 OPA192、并使用精密电阻器进行环路内补偿。 我需要帮助验证组件值(CF、Riso、RL)、允许/需要的最大负载电容和电路性能。 请参阅下面的初始原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我的原理图中有一个 OPA191、因为这是我的初始选择。 相反、我偏向 OPA192。 如果您有更好的选择、我还没有结婚。 它需要具有极低的失调电压、低噪声并能够驱动电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    我在80欧姆至2k欧 姆范围内检查了电阻负载 R1、它看起来很稳定。 我将输出电容 C3从1nF 变为2uF、看起来是稳定的。 因此、我要说、补偿 OPA192仿真看起来非常好。 请将负载限制在仿真范围内。  

    从0到-1.7V 的阶跃电压边沿响应缓慢、大约为191 μ s。 希望这对您的应用来说足够好。  

    我需要提醒您、这只是仿真。 虽然看起来很好、但在将电路放在一起后必须确认它。 由于没有振荡、根据仿真、-1.7V 的精度应该很好。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-_2D00_1_5F00_7V-1uF-200Ohm-load-04012020.TSC

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymon、Brett、

    这将是电路的输出阻抗:

    e2e.ti.com/.../raymond_5F00_brett_5F00_opa192.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢! 这是一个很好的诀窍。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Brett、这是我认为您需要去的地方、  

    正向响应看起来非常稳定、  

    OPA192没有偏置电流匹配、因此只需将 V+输入接地。 只需在 R 那里增加噪声、这里的下曲线是 R 设置为零

    如果我们在1uF 上包含典型的3nH 自谐振、则输出阻抗看起来是这样的、这就是为什么您经常将1nF 与它并联的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的评论。 我今天从专家那里学到了一些东西。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家! 我认为这是高精度负基准的最佳电路。

    但是、我发现 TI ADC (ADS131E08)存在巨大问题。 使用双极电源时、数据表显示您必须将 VCAP 引脚上的电容器连接到 AVSS。 有很多电容(总电容超过22uF) 、这为上述-1.7V 电源提供了一个巨大的负载电容。 我发布了另一个主题、询问我是否可以将这些电容器连接到 GND 而不是 AVSS (我认为答案是否定的) 或者、如果我可以使用低精度直流/直流来创建-1.7V AVSS、并使用上述高精度运算放大器-1.7V 电路来馈入 VREFN 引脚。 第二个选项的问题是、数据表显示将 VREFN 连接到 AVSS。 如果我这么做、正如我所说、它们的电压大致相同、但它们不直接相互连接。 我仍在等待有人回复。 如果两个选项的答案都不是、那么我已经拧紧、将回到绘图板上、尝试确定一个电路、我可以使用该电路对多个高精度信号进行同步采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brett 我没有考虑过您的其他线程、为什么您认为需要-1.7V 电压、您可能会觉得很奇怪。  

    您引用的 ADC 是差分输入、因此它会传输差分输入电压以保持电容器-我认为、LM7705在真正接地方面所做的大部分工作都是使用 SAR。 这 是一个真正出色的 National 器件、可从正电源输入生成固定的-0.23V 输出。 通常、这一切都需要在放大器输出端接地、在这方面、我的大多数经验是 FDA 驱动这些差分输入 ADC。 我在驱动 ADS127L01 Σ-Δ 的 THS4551上提供了相当多的帮助。 THS4551参考设计中有一个推动这一发展的参考设计。  

    查找这些参考设计的最简单方法是转到"设计和开发"选项卡、然后在左侧向下箭头、有一个参考设计部分、在该部分中、如果您滚动浏览、您将找到许多示例设计-包括一个真正优秀的设计 双放大器基准缓冲器电路。 其中一条消息是 LM7705内部的开关频率未进入信号路径、这主要是因为该路径都是差分的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负电源轨的原因是确保输入伪共模电压保持在允许的范围内。 我可以玩游戏并调节 IN-N 电压 、调节 IN-P 引脚上的最大电压以更改所需的 AVSS 轨、但结果仍然是我需要负 rail...it、原因是我需要能够测量0V 信号 在 IN - P 上  然后、问题就变为 VREFN 引脚需要连接到 AVSS、这意味着它会影响基准电压 VREF (VREFP-VREVN)的容差。 LM7705即使使用-0.23V AVSS、也是容差为5%的部件。 这甚至不接近于我的精度所需的值。 因此、我启动该链的原因是为了创建一个高精度负电压轨、该电压轨可驱动高达20mA 的大电容负载和灌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果这是你需要的、看起来你现在有一个-  

    在去耦电容器自谐振上、我想说我们通常并行放置一个100nF X2Y 电容器-更低的 L、因此更高的自谐振频率。 这里是与其中一个之前的模型类似的、我在去除较高谐振的 Q 中添加了一个2欧姆电阻。 这是一个对数标度、其中该峰值经过了很好的舍入(运算放大器输出阻抗在1uF 降低之前上升。 1uF 达到了深度零值、但该值的上升由 X2Y 元件和串联的2欧姆电阻平滑。  

    达到最大5.3欧姆、然后在100MHz 时再次达到1.36欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 如果您在下午3:50PM 的4/2上查看我的帖子、您会发现我必须能够驱动大量电容(超过22uF)、因为连接到 AVSS 的 ADC VCAP 引脚上需要电容。 仍在等待有人响应我的另一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    封闭电路是一种可在 Tina 中进行仿真的电路、电容负载为22uF、但有时会出现一些收敛问题。 请使用实际电路检查它、看看它将如何工作。 也许 Kai 或 Michael 最好检查电路并对其进行评论。 他们是经验丰富的专家。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-_2D00_1_5F00_7V-22uF-200Ohm-load-04022020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond 和 Michael、

    感谢所有的帮助! 我刚刚找到了解决此电路设计问题的正确方法。 如果将来的任何设计中需要一个负精度电压基准电路、我一定会记住这个电路。

    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你打赌布雷特,我想你可以。