大家好、
我正在跟进之前一篇关于使用 INA219进行电流环路测量的文章(问题已得到解决、感谢 Ian Williams)。
我们实施了如下所示的测试电路、其中电流环路和控制器由单独的隔离式(浮动)直流电源供电。 INA219位于分线板上(详情请访问 learn.adafruit.com/.../downloads)。 该控制器提供3.3V 电压、并通过分线板连接到 INA219的 SCL/SDA。
预期的 V_SHUNT 值从 INA219读回、除非在+5VDC 电源的0V 侧引入接地、如图所示。 在这种情况下、测量值下降10-20%。
我们正在尝试了解测量值会发生变化的原因。 这是否会为流经 INA219的电流引入另一条通路? 或者、这会影响测量的 V_shunt 有其他原因吗? 我们似乎在假设隔离是无效的。
提前感谢您提出任何理论或建议。