Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TINA-TI, TL431, TLV431
主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 TL431、 TLV431
嗨、大家好
我们的客户正在使用 OPA192作为高侧电流感应。 共模电压为12V。 它们将输出电流保护设置为75A。 但当我们测试该电流感应电路时。
如果我们进行分步测试并保持静态电流稳定、我们可以获得理想的结果。 保护电流为~76A;
但是、如果我们测试浪涌电流或电流瞬态、我们会发现保护电流将高达90A。 这对整个系统来说是非常危险的。
您能否帮助我们分析导致质子电流变化的原因?
CH2:IIN_DET (IINRUST_DET)
CH4:电流
谢谢
-彭芬