This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:OPA192输出电压触发问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TINA-TI, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934289/opa192-opa192-output-voltage-trigger-issue

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: TINA-TITL431TLV431

嗨、大家好

我们的客户正在使用 OPA192作为高侧电流感应。 共模电压为12V。 它们将输出电流保护设置为75A。 但当我们测试该电流感应电路时。  

如果我们进行分步测试并保持静态电流稳定、我们可以获得理想的结果。 保护电流为~76A;

但是、如果我们测试浪涌电流或电流瞬态、我们会发现保护电流将高达90A。 这对整个系统来说是非常危险的。

您能否帮助我们分析导致质子电流变化的原因?

CH2:IIN_DET (IINRUST_DET)

CH4:电流

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们需要更多信息来帮助解决此问题:

    1. VCCO 和 VCCC_RTN 的值是什么?
    2. 无法轻松查看和 解释图形详细信息。 如果可以对 每个 DSO 的跟踪含义提供更多的解释、那会很有帮助。  
    3. 您是否希望 OPA192在应用中的工作方式出现问题? 从原理图中可以看到、对于 ISH = 0安培  、最大 OPA192输出应接近0V、对于 ISH ~ 75安培、最大 OPA192输出应接近2.3V、对于 ISH ~ 90安培、最大输出应接近2.8V。 绿色 DSO 曲线看起来是可以的?

    如果电路在静态运行时按预期运行、并且 在瞬态条件下不工作、则  设计可能存在动态响应问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.VCCO = 16V。   VCCO_RTN=GND。 单端电源;

    感应电阻为0.000536欧姆。 R612 R613电阻应为808 Ω。 因此、实际增益约为61.88。 其保护电路设计保护点的目标电压为2.5V 至75A。 但是、正如波形所示、实际测试结果是89A 保护。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题:如果我们要在62.5x 增益下以0.5m Ω 电阻器对5A/us 进行采样。 我们需要的带宽是多少?  

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    为了便于参考 、请注意 OPA192压摆率和单位增益带宽通常分别为20V/us 和10MHz。 如果我们通过500微欧分流电阻器使用5A/us 的电流变化率、 则施加到 OPA192输入的电压变化率将为25mV/us。 由于增益为62.5V/V、因此 OPA192输出电压需要转换为62.5V/V (25mV/us)或1.56V/us。

    运算放大器压摆率等于 SR = 2 π(f) (Vpk)。 这可以重新排列以求解"f"。 所需的带宽 可根据得出:

    f = SR /[2 PI (Vpk)]  

    在3V 的运算放大器输出端使用电压变化(OPA192输入端为0至95A)

    f = 1.56V/us /[6.28 (3V)]= 1.56e6V/s /[6.28 (3V)]= 82.8kHz

    因此、OPA192具有足够的应用带宽。  我将 TINA-TI 仿真和输入电流的直流扫描组合在一起、得到了预期的结果。 它看起来 OPA192按预期工作。 动态地、行为可能更难捕捉。 它取决于 电路中其余使用的模型的交流精度。 OPA192具有非常好的直流/交流/噪声模型。

    我的问题是当达到电流跳变电平时 TL431并联电压稳压器的关断方式。 由于精密放大器不涵盖该器件 、因此我们不知道它在以该方式应用时的行为。 当以这种方式使用时、它在静态和动态模式下的行为可能有所不同。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。 您能否与我们分享此仿真模型? 我将按不同的值进行评估。

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在您的仿真模型中、电流保护点是什么? 90A? 还是75A? 您是否可以尝试将此输入电流压摆率添加到1A/us、以检查此系统是否支持75A 保护功能?

    谢谢

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pengfei、

    电路的 TINA 直流或静态仿真显示 了 在大约80.8安培时发生的电流跳闸:

    然后、我通过 分流电阻器设置电路以实现1A/us 的电流变化。    对于具有1A/us 压摆率的90A 电流阶跃、持续时间将为90us 。  结果 如下:

    我对 OPA192交流结果充满信心、相信晶体管也很好、但我对 TL431结果了解不够、因为它属于 TI 的另一个部门。 不过、如果仿真接近、则在输入脉冲达到90安培后会有大约22us 的延迟、直到 TLV431 (VM2)的输出改变状态。 然后 、在电流脉冲的下降侧有类似的延迟、 当输入电流降至约63安培时、VM2会改变状态。 希望这 有助于您了解电路的工作原理。

    我 将我的 TINA 仿真电路包含在您的检查中。 请注意、我在线上发现的 PBHV8115T 仿真模型似乎正常工作、因此我在输出级(2N3440)替换了另一个 HV 双极晶体管。 这对总体 仿真结果的影响很小。

    e2e.ti.com/.../OPA192_5F00_Hi_5F00_Cur_5F00_Sh_5F00_01.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas。 我将与客户讨论它。 看起来对 OPA192器件很好。

    -彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    既然我们已经尽力解答您的 OPA192问题、您是否可以立即关闭此 e2e 查询?

    谢谢。 Thomas

    精密放大器应用工程