主题中讨论的其他器件:THS4131、 THS4541、 THS4551、 BUF602、 OPA690、 OPA691、 OPA820
你好
我的问题有点笼统、但如果需要、我将为您提供更多信息
我正在考虑将 THS4501或 THS4131用作 ZCU29DR (Xilinx RFSoC)的输入电平、
该配置是采用二阶高通滤波器拓扑的单端到差分转换器。
RFSoC 的 VCM (对于交流耦合模式0)为1.25V
我的系统频率高达25MHz
是否建议在该配置中使用它?
BR
Elhanan