Other Parts Discussed in Thread: LM211, LM193, AM26C31
主题中讨论的其他器件: LM193、 AM26C31
LM211数据表中的响应时间:
最大值为165ns。
但它与 TINA 结果和实际测试不同。 (同一电路)
1 TINA 结果: C1=470p 或 C1=NC 时约为30ns。 绿色表示 VF3、黄色表示 VF2、光标 A 表示 VF2=VF3。 红色表示 VF4。
2实际测试
结果: C1=470pF、响应时间为600ns,C1=NC、响应时间为2.28us。
与 TINA 相同的电路。
C1=470pF
C1=NC
客户希望按照数据表所述快速获得165ns。 你有什么建议? 谢谢!
元