This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:CE 认证

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032, THS6222, THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918269/afe032-ce-certification

器件型号:AFE032
主题中讨论的其他器件: THS6222THS6212

您好、专家、

我的客户计划在 G3-FCC 模式下使用 AFE032、它能通过 CE 认证吗?

此致。

陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen Yan、

    您的客户是否关注 G3-FCC PLC 认证中的特定测试? 这不应该是一个问题。  

    AFE032 IC 已经执行了 FCC CE (传导发射)测试、请见所附的图像。 此外、数据表的第15-16页还提供了典型的 Tx 和 Rx 噪声特性。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond

    感谢您的回复。 客户希望使用高于600kHz 的 FCC 频率、并希望通过德国 CE 认证。 60dB UV 是否需要通过 CE?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    从图11的性能来看、CE 扩展到1MHz、传导发射水平在 520kHz 至1MHz 范围内均低于60dB UV。 是的、它应该是好的。  

    AFE032专为 NB-PLC 而设计、其定义带宽低于500kHz。 从理论上讲、窄带 PLC 不再涵盖>500kHz BW、而是宽带(BB) PLC 类别。 AFE032将在600kHz 下工作、请参阅附加图像(增益=15.2dB、最高0.9-1MHz 或5.6V/V)。 请记住、超出范围时、您可能必须考虑 THS6222或 THS6212线路驱动器。  两个 IC 都只是线路驱动器、不包含集成到 AFE032中的外设。 BB PLC 应用由运算放大器高速组的不同工程师负责。  

    此外、NB 与 BB PLC 中符合 CE 标准的器件可能有所不同。 您必须查阅 CE 文档并通过测试要求。  

    如果您有其他问题、您可以通过我们的内部电子邮件直接与我联系。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我们一段时间没有收到您的消息。 我们希望问题得到解决。 现在关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请回复重新打开。