This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358-N:LM358与 LM358N

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM358, LM358-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909249/lm358-n-lm358-vs-lm358n

器件型号:LM358-N
主题中讨论的其他器件:LM393LM358

我在 LM385 (SOIC-8)和 LM385N (PDIP)上进行了电路实验。 原理图如所示、

我使用5伏的电压和安培表来记录电流。

在 LM358N (PDIP)电路中、电流显示为0.7mA 并保持数小时。

LM358 (SOIC-8)电路中、电流以与 LM358N 相同的0.7mA 开始、

但几分钟后、电流表显示出25mA 至55mA 左右的不稳定波动值。

您能给我介绍 一下 LM358 和 LM385N 之间的一些差异吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    是错误的。 您已交换 IC2:A 的引脚4和引脚8

    您是否安装了去耦电容器? 您是否正确连接了未使用的运算放大器的引脚? 还应将一个100N 电容器并联到 R3和 R7。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵您好!

    Kai 正确、U2上的电源反向。 这将产生高电源电流、并可能损坏运算放大器。

    LM358不是轨到轨输出、因此该迟滞比较器的输出电压约为0.6V 和3.6V。  LM393将会更好。

    您是否阅读 了 LM358应用手册?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答有关不同器件型号的问题、请执行以下操作:

    LM358是最初由 TI 提供的 LM358的通用器件型号。  LM358-N 是来自 National Semiconductor 的 LM358的通用器件型号、TI 于2011年收购了该器件。  这两种产品的规格非常相似、但裸片和制造流程不同。

    LM358N/NOPB 是在 PDIP 中组装的 National 器件的特定器件型号。  NOPB 表示铅涂层为纯锡(Sn)、没有铅(Pb)。

    LM393将具有类似的命名约定。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很高兴得到您的回复。

    我已重新连接该方案。

    输出值为0.6~3.6V。

    我会再研究一下 LM393。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    是的、切换到 LM393是个好主意。

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我再次对采用不同封装的多个 LM358运算放大器系列进行了一些测试。

    我发现了一些不合理的结果、请帮我解决。

    原理图以半运放显示、这是双通道上的实际测试。

    R1&R2作为分压器、同相输入为2.5V

    我通过切换至5V 或 GND 并在 示波器上显示输出来更改反相输入。

    通过观察电流表和示波器、不同芯片出现了一些意想不到的结果。

    1. LM358N (PDIP)和 LM358P (PDIP):工作电流稳定、信号输出稳定

       LM358N (TI)  LM358P (TI)

    2. LM358 (SOIC-8)和 LM358M (SOIC-8):工作不稳定、电流不稳定、信号输出波动

       LM358 (TI)  LM358M (FC)

    真诚希望您能解决我的问题?

    我需要在电路上实现 SOIC 芯片、但仍然有问题。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    请添加电源去耦电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOIC 接口板底部是什么? 它是否会短接其下方的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我确信接口板连接良好、不会通过双重检查短路。

    我甚至直接在接口板上焊接 LM358N (PDIP、Motorola)、以进行测试、而不会出现任何问题。

    即使我将10uF 电容器放置到电源结、也会产生如此意外的结果、这是非常奇怪的。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    我非常确信、奇怪的结果是试验板设计的结果、其摆动过长、杂散电容过大。

    请在 LM358的电源引脚上直接安装一个100nF 去耦电容、并从电源线上移除电流表。 此外、在 LM358的输出引脚上直接安装一个100R 隔离电阻器。 测量该隔离电阻后面 OPAMP 的输出电压。 最后、在最靠近运算放大器的 LM358的引脚2至引脚4之间安装一个100nF 滤波电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是与电源线反向运行的两个 SOIC 运算放大器吗?  这些运算放大器可能会损坏、请尝试新的运算放大器。 否则、只需设置即可将引脚8和4连接到5V 并接地、然后测量电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我正在等待 LM358N (Motolola)在 SOP-8封装中标记为 LM358D 的到来。

    我会在 LM358D (Motolora)上执行与其他人相同的互连 PCB 板测试。

    感谢您的宝贵建议、如果出现任何问题、我会听从您的建议并联系您。

    此致

    Alex 博士   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这些是对 LM358D (ON-SEMI、SOIC8)之前 的 Motolora 的新到达进行的测试。

    结果如预期的那样完美。

    最好的平地机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    您现在是否也成功使用了 TI 的 LM358?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我始终未能通过 LM358 (TI)测试。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    然后、请购买全新的 LM358、再试一次。 另请遵循此帖子中给出的建议:

    Kai