This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:最大音量用于输出灌电流高达4mA

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935607/tlv1704-sep-vol-max-will-be-for-an-output-sink-current-up-to-4ma

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件:TLV1704

团队、

我正在尝试了解当 V-为0V 时,输出灌电流高达4mA 时 VOL 最大值是多少。 我看的是‘电源轨的电压输出摆幅’特性,但1100mV 似乎非常高,可用作 VOL 最大值 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于0mA、最大 VOL 为700mV、因此4mA 输出电流引起的压降为400mV、这是合理的。 (普通 TLV1704具有类似的值。)

    我不知道输出是如何构建的、但这听起来好像在输出和 GND 之间的路径中有一个额外的二极管或 BJT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    TLV1704没有强大的输出级。  它实际上不会灌入太多电流。  根据输出接收电路的逻辑电平要求、请使用较大的上拉电阻器值相应地限制灌电流。

    卡盘