Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032
主题中讨论的其他器件: AFE032
"我需要一个用于电力线通信的器件。 我已最后列出 AFE031。 这适用于机场照明系统、通过电力线与各个灯进行通信。 电力线基于恒流电源。
另外、请告诉我 AFE031能否支持 OFDM? 我们是否需要为此创建代码? 还是内置了? 或者我们是否需要 OFDM? MAX2990提供基于 OFDM 的内置 PLC、无需对其进行编码。 机场将有数百盏灯、这就是我考虑 OFDM 的原因。 我不知道我们是否需要它。
PLC 主要用于检测控制室各个灯的故障、以及使用 G3/PRIME 在 CENELAC 频段中检测一些重要数据。 所需的解决方案以及所需的控制器。 MSP 或 C2000"
此致、
Akshat