This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:AFE031可以支持 OFDM?

Guru**** 2811345 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917522/afe031-afe031-can-support-ofdm

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE032

"我需要一个用于电力线通信的器件。 我已最后列出 AFE031。 这适用于机场照明系统、通过电力线与各个灯进行通信。 电力线基于恒流电源。
另外、请告诉我 AFE031能否支持 OFDM? 我们是否需要为此创建代码? 还是内置了? 或者我们是否需要 OFDM? MAX2990提供基于 OFDM 的内置 PLC、无需对其进行编码。 机场将有数百盏灯、这就是我考虑 OFDM 的原因。 我不知道我们是否需要它。

PLC 主要用于检测控制室各个灯的故障、以及使用 G3/PRIME 在 CENELAC 频段中检测一些重要数据。 所需的解决方案以及所需的控制器。 MSP 或 C2000"

此致、

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、

    我们的 AFE031和 AFE032 PLC IC 可支持 OFDM、两者都是 PLC 应用的模拟解决方案(AFE03x 不是基于 SoC 的 PLC 芯片)。 MAX2990是 SoC PLC 解决方案。  

    AFE031的完整带宽高达300kHz、而 AFE032可在窄带 PLC 应用中覆盖高达500kHz 的频率。 是的、需要 MCU 将频率转换为时域数据以进行发送和接收。 我们的参考设计使用 C2000处理器来处理转换的数字部分。 数字/模拟和/或模拟/数字信号调制和解调都是通过 MCU 完成的。 对于 SoC PLC 解决方案、MCU 集成在 PLC 芯片内部、但执行相同的转换。  

    请通过我的内部电子邮件联系我。 我们可以进一步讨论应用要求。 对于每种技术解决方案、对于给定的技术、每种方法都有优缺点。 如您所见、SoC 中的工作温度范围限制为85C;而 AFE03x 可处理高达+125C 的更高工作温度范围、热关断温度范围为150C-160C。   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshat 和 Raymond:

    这没有完全回答我的问题。 Akshat 发布的问题实际上是由我提出的。

    我知道 C2000处理器用于处理转换的数字部分、但我们在该应用中确实需要 OFDM 吗? 我们是否需要在最终实现它?

    此致、

    苏山州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    我没有给出完整的答案、因为我看到这是 TI 内部调查。 由于这是针对 OFDM 应用程序的、因此问题的答案取决于应用程序要求、而我当时没有这些要求。 这就是为什么我要问 Akshat 是否可以联系我进一步讨论申请。  

    根据您的请求、该应用程序适用于:"这是用于机场照明系统、通过电力线与各个灯进行通信。 电力线基于恒流电源"、 我们是否确实需要在此应用中使用 OFDM?  我们是否需要在最终实现它?

    另外、请告诉我 AFE031能否 支持 OFDM?

    我仍然没有所有应用信息、但我将回答您的一些问题、可能是一些猜测。 此外、我还有一些问题:

    1.预期的发射和接收距离是多少?

    2.传输和接收速度是多少? 我假设您的缠绕接近约50kpbs、可能会更高。

    3.为什么电力线是基于恒定电流的? 电力线的源电流和电压是多少? 电力线功耗为 I2R。 除非您具有极低的电流、恒流电源线将比恒压电源线消耗更多热量? 请解释此部件。 大多数电力线为高压、采用交流电来减少此类线路损耗。  

    AFE031可以支持 OFDM、但传输带宽限制为大约300kHz。 除此之外、它仍然可以工作、但它将开始衰减信号(GBW 或 GBP = 670kHz)。 如果您希望拥有更高的工作带宽、则 AFE032就是您的选择。 此外、AFE032的发射功率略高于 AFE031。 但 AFE031是成本更低、性能更高的 PLC 产品。  

    发射距离是以较高频率发射振幅和电流的函数。  

    传输速度取决于 BW 和通信协议。 对于您的应用来说、FSK 或 S-FSK 通信方法的速度可能太慢(<2kbps 左右)。 您可能需要 OFDM 通信调制、以便可以一次发送更多位信息。  

    我们是否需要为此创建代码? 还是内置了? 或者我们是否需要 OFDM?  

    是的、您需要为此创建一个代码。 我们确实有一些适用于 C2000处理器的 OFDM 示例代码、但您必须申请这些代码。 软件代码类似于以太网的开放系统互连(OSI)模型、但您可能需要应用的物理层。 由于这是一种独特的应用、因此您可以创建自己的专有通信协议、以通过传输线路调制和解调数据。 还可以为应用找到类似的开源代码。 对于这些特定的问题、您可以咨询软件工程师。  

    如果您需要进一步的问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond。

    为方便您理解、下面的链接给出了机场照明系统的拓扑。

    www.google.com/url

    传统上、Airfield 灯由卤素灯泡组成、由于每个灯上都会出现压降、导致机场上的亮度不均匀、因此无法应用基于电压的系统。 要解决此问题、 引入了基于恒定电流的系统、以在灯上实现一致的亮度、并需要基于恒定电压系统布局昂贵的长距离并行布线系统、该系统具有2.8A-6.6A 之间的恒定电流晶闸管电源、50Hz 下的电压高达10KV、具体取决于中的灯 系列。 现在、这些灯将替换为基于 LED 的系统、而不会更改机场照明灯的布局。

    为了与来自 ATC 塔的各个灯/ LED 驱动器进行通信、我们需要一个基于电力线通信的系统、其中主模块放置在恒流调节器(CCR)之后、每个灯将具有从模块(隔离变压器之后) 它对主器件的状态做出响应、并且在需要时传递其他信息。 通常、在通过 PLC 的单个主器件通信时、在2-5-10公里(不确定)的单环路中会有数百个灯

    希望这能为您提供有关我们需要做什么的信息。 对于此应用、300kHz 的带宽看起来不错。 但我们需要确认的是、如果 AFE03x 能够在恒流电力线环路上提供我们打算执行的操作、 如果无法直接通过电力线访问特定灯、该 AFE03x 是否能够进行多跳通信? 此处是否需要 OFDM?

    我已经申请了 C2000的 PLC 代码(G3和 PRIME)、但不知道为什么我的请求没有得到满足。 请求您和 Akshat 对此进行研究并批准此请求。

    此致、

    苏山州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    您可以通过 E2E 论坛向我发送朋友申请吗? 建立联系后、我们可以通过私人消息讨论申请。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhanshu、

    我已通过私人 E2E 消息回复了您的查询。 我们是否要结束此调查?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Raymond。 请从系统中删除此查询。 我们将讨论私人 E2E 消息。


    此致。