Other Parts Discussed in Thread: TLV27L1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV27L1 您好!
TLV27L1数据表状态:
绝对 输入电压的最大额定值与(注1显示"相对于 GND 引脚")。 这是指输入引脚上允许的最大正电压吗?
什么是 ABS。 输入引脚上允许的负电压的最大额定值?
请注意、输入共模电压工作条件为-0.2V。 因此、人们可以想象 ABS。 最大 输入引脚上的负电压(相对于 GND 引脚或负电源连接)将大于-0.2V。
请 TI 对此进行澄清吗?
此致、
Nitish Agrawal