This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L1:输入引脚绝对最大额定值与输入共模电压间的关系。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV27L1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/935198/tlv27l1-input-pins-abs-max-rating-versus-input-common-mode-voltage

器件型号:TLV27L1

您好!

TLV27L1数据表状态:

绝对 输入电压的最大额定值与(注1显示"相对于 GND 引脚")。  这是指输入引脚上允许的最大正电压吗?

什么是 ABS。 输入引脚上允许的负电压的最大额定值?

请注意、输入共模电压工作条件为-0.2V。  因此、人们可以想象 ABS。 最大 输入引脚上的负电压(相对于 GND 引脚或负电源连接)将大于-0.2V。

请 TI 对此进行澄清吗?

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    是的、根据其他表、允许-0.2V 电压。 没有规定的最大负值。 有一个内部"二极管"、它会传导电流以获得更大的负电压。 通常情况下、-1mA 电流对于几乎所有运算放大器都是安全的(不会损坏运算放大器本身)。 由于输入电压超出有效共模范围、因此输出电压可能是正确的、也可能不正确。

    最后、我将说"没有规定的最大负值"