This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2252:TLC2252滤波器设计工具

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2252, TINA-TI, OPA320, OPA325, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/933778/tlc2252-tlc2252-filter-design-tool

器件型号:TLC2252
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA320OPA325AFE031

尊敬的先生,您好!  

我计算了低通滤波器。 请参阅附件。  

滤波器设计工具对建议的放大器 TLC2252进行编程。 但没关系。 该电路具有10nF 和20.5nF 电容器。 但这些是不方便的值。 该程序是否允许更改电容器值?  

TIA

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_2300Hz.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    TLC2255是一款功耗极低的运算放大器、不喜欢太低阻抗 Sallen-Key 滤波器。 请参阅高频下频率响应的衰减:

    因此、一种补救方法是选择更高的阻抗反馈组件:

    使用更方便组件的滤波器可能如下所示:

    或者:

    大幅增加阻抗将进一步改善高频行为:

    e2e.ti.com/.../vladimir_5F00_tlc2252.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:谢谢!

    请报告、您用于滤波器计算的程序是什么? 以便我可以更改电容器的值以获得方便的值。

    TIA

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    我用我的头:-)

    此仿真是在 TINA-TI 的帮助下完成的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的解释和仿真。  

    您好、Vladimir、  

    如果您需要更多助手、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    Kai 报告的 Sallen Key (SK)低通增益折返主要是由于运算放大器的开环增益(AOL)降低、以及随着频率的增加而增大开环输出阻抗(Zo)。 对于 TLC2252等极低工作电流(IQ)运算放大器而言、折返特性往往更为明显、因为它们通常表现为低带宽和更高(有时也很复杂)的 Zo (跨频率)。 折返通常可以通过使用带宽更高的运算放大器推送到更高的频率、该运算放大器通常具有较低的 Zol、但代价是 Iq 更高。 此外、按照 Kai 的建议调节电阻器和电容器可改善 SK 的滤波器响应、从而轻松实现改进。

    如果您的电路能够承受更高的 IQ、TI 的现代运算放大器具有宽带宽、低噪声和跨频率 Zo 较低的特性-所有这些特性都将改善 Sallen-Key 的低通响应与频率间的关系。 例如、OPA320和较低电流 OPA325是两款现代5V CMOS 运算放大器、我推荐使用。 我使用 OPA325代替 TLC2252来重新模拟 Sallen Key 低通滤波器、下面的图中可以明显看出响应改善。 此外、我在仿真中还包括了电阻器按比例增大10倍、电容器按比例减小10倍的情况。

    OPA325的折返直到大约61.7kHz 才会发生、1x 组件的衰减为-72dB。 折返频率增加到大约135kHz、对于10个组件、衰减为-85.5dB。 我希望、使用具有更宽带宽、更低且更平坦的 Zo (跨频率)的更高电流 OPA320可以进一步改善这种情况。

    请注意、多反馈(MFB)表现出比 Sallen Key 更好的折返行为。 如果您需要使用低电流运算放大器、例如 TLC2252、则 MFB 的响应会有所改善。 如果您需要更高的电源电压、有许多运算放大器可以满足这一要求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA325_5F00_SK_5F00_LP_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara、尊敬的 Kai、您好的 Raymond、 您好的 Thomas!

    谢谢你。

    实际上、一切都比较复杂。  

    我需要1873Hz 的带通滤波器。 我手动计算了-3dB 频带200Hz 下的 MFB 滤波器。 这是一个“MFB 滤波器1”电路。 我需要接收具有相位操作的信号(相移键控信号- BPSK)。 我在 TINA-TI 中绘制了一个可生成 BPSK 信号的电路、请参阅附件。 我设置 Filter 1 Quality Q= 10的大小。

    滤波器1之后的信号具有以下形式:相位变化一段时间后、发生了不良的振荡过程。 它是接收器正常工作的关键-我们无法正确定义相位变化的时刻。 如果您使用示波器查看输出信号、可以清楚地看到这一点。

    然后,我更改了滤波器的参数,显著增加了通带(大约增加到1500Hz 甚至更高),并设置了滤波器质量 Q = 1,请参阅“MFB 滤波器2”电路。 然后、一个相位的改变过程开始时不会产生不必要的生成。 这种形式的信号适合我们、但此处的滤波器2已经不再是正常的滤波器!  因此、我尝试将低通滤波器和高通滤波器串联在一起。  请参阅"低通2200加高通130.TSC"。 使用此类滤波 器时、相位变化时也不会产生不必要的生成、但此类滤波器的带宽也很大。

    问题:是否可以避免相位变化时的长振荡过程、从而不增加滤波器的强通带?  

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    白俄罗斯明斯克

    e2e.ti.com/.../Low_2D00_pass-2200-plus-high_2D00_pass-1300.TSCe2e.ti.com/.../Low_2D00_pass-2200-plus-high_2D00_pass-1300_5F00_BPSK.TSCe2e.ti.com/.../MFB-filter-1_5F00_BPSK.TSCe2e.ti.com/.../MFB-filter-2_5F00_BPSK.TSCe2e.ti.com/.../MFB_5F00_Filter-1.TSCe2e.ti.com/.../MFB_5F00_Filter-2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    窄带通滤波器通常与 SK 或 MFB 带通拓扑合成;尤其是当电路具有相对较高的 Q 时、您首先提到的 Q 为10。 然而、当 Q 值非常低(例如 A Q=1)时、带通滤波器通常使用级联低通和高通滤波器合成、正如您在 TINA 原理图中所做的那样。 通过滤波器的相移行为是带通 Q 的函数、滤波器响应的类型是针对巴特沃斯、切比雪夫、贝塞尔等设计的 每个滤波器响应类型都有其独特的振幅、相位和延迟特性。 通常、截止频率附近的阻带衰减越激进、该频率范围内发生的相位变化就越激进。  

    与巴特沃斯型和切比雪夫型相比、贝塞尔型和高斯型响应滤波器具有更多的线性相位变化与频率特性。 因此、当合成有源滤波器时、无论是带通拓扑还是低通/高通拓扑、请尝试使用其中一个线性相位响应选项。 您可能会发现一个折衷方案可满足您的应用所需的带通带宽和相位变化。

    孩子们玩得很开心的好照片!

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas、谢谢。

    这是我仍然无法理解的。 采用电路"MFB 滤波器2"、请参见"连接"。 在 TINA 的示波器上、您可以看到输出信号位于输入信号之前。 这是怎么做的? 我甚至在 LTSPICE 中仿真了该电路、它们都是一样的! 请参阅"图1"-蓝色线迹表示 OUT 信号。 在0至0.7ms 的范围内、这是显而易见的。 或者它看起来是这样吗?  

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    白俄罗斯明斯克

    e2e.ti.com/.../3482.Figure-1.docx

    e2e.ti.com/.../7875.MFB-filter-2_5F00_BPSK.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您需要带通的目的是什么? 您能否详细解释您的解调方案?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、您的滤波器的截止频率比预期的低很多-一旦您更正截止频率、较高的 R 1将是高得多的点噪声。

    你们把这种效应称为折返吗? 更常见的情况称为带阻抑制损耗-由于运算放大器的闭环 Zout 随频率升高、输入信号直接通过反馈电容器馈送、并越来越多地上升到更高的 F。是的、 MFB 不存在此问题。 选择 BP 滤波器、为什么不选择 DABP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢。

    夜晚已经到来了。 我将在明天更详细地介绍。

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

    白俄罗斯明斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael、谢谢

    我一直记得您之前给我发送的有关滤波器的信息。 不错的过滤器,但是有很多元素  

    此致、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、他指的是这个线程、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/928293/3431949?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=naumenkov#3431949

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micharl、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    我们需要从两线制线路接收 BPSK 信号。 线路长度可达5公里 输入端有一个信号匹配变压器、然后是1873Hz 的带通滤波器。 变压器输入端的信号幅值可以在50mV 至1V 之间。如果信号为1V,则不需要滤波器,但如果有50mV,则需要滤波器! 带宽应该是多少? 问得好。 这样我就可以尽可能地消除干扰(这将聚集在线路中)。 "越窄"越好、在合理的限制范围内。  最初、我计算了一个用于200Hz 带宽的两级 MFB 滤波器。  这是"滤波器1"。 在相位变化时发生了振荡过程,这是不可接受的,请参阅“图2”。 过滤器后,信号被馈送到自动增益控制电路(请参阅“电路 AGC-2”)。 AGC 电路的输出保持在1V。DA17放大器和 DD6形成逻辑信号、该信号将馈送至微控制器。 还将1873Hz 的参考频率馈送到微控制器。 电路在“Filter 1”(过滤器1)下工作不好。 使用“过滤器2”–正常。 “滤波器2”的输出如“图1”所示。 但是,5公里长的一条线,没有办法检查。 也就是说、在输入端的小信号和存在干扰的情况下、我们还不知道电路是如何工作的。

    II 在示波器图上标记1和2 "Figure 1_Filter 2_2000Hz"。  您认为-上部和下部示波器上的这些元素是否相互对应?

    请参见 atach

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    e2e.ti.com/.../4075.MFB-filter-2_5F00_2000-Hz-band_5F00_BPSK.TSC

    e2e.ti.com/.../7343.MFB-filter-1_5F00_200-Hz-band_5F00_BPSK.TSC

    e2e.ti.com/.../6330.Circuit_5F00_-AGC_5F00_2.docx

    e2e.ti.com/.../0083.Figure-2.docx

    e2e.ti.com/.../Figure-1_5F005F00_Filter-2_5F005F00_2000-Hz.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    BPSK 信号的频带称为

    FC-1/Tb...fc+1/Tb

    其中 fc 是载波频率、TB 是要传输的数据的位长度。 在您的仿真中、fc = 1.8kHz、TB 为4.44ms。 这会产生一个频带

    1575Hz...2025Hz。

    因此、您的带通滤波器应该具有450Hz 的带宽?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:祝您愉快!

    谢谢你

    "带通滤波器的带宽应更好、达到450Hz?"

    是的、我想要这样的东西、但我仍然不能!

    另请参见附件、该附件是发送给 Michael Steffes 的。

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    明斯克_白俄罗斯

    e2e.ti.com/.../6813.3527.4th-order-DABP-with-OPA1678-working_5F00_BPSK.TSCe2e.ti.com/.../6740.Figure-3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael

    我在滤波器处馈送 BPSK 信号。 请参见附件

    TIA

    此致

    Vladimir Naumenkov

    明斯克

    e2e.ti.com/.../3527.4th-order-DABP-with-OPA1678-working_5F00_BPSK.TSCe2e.ti.com/.../Figure-3.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    也许我会这样做:

    无源带通具有比有源带通更线性的相位响应。

    e2e.ti.com/.../vladimir_5F00_tlv170.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai!

    谢谢!

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    明斯克_白俄罗斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    这是另一个无源滤波器基准。 这就是电力线通信在具有四阶无源 BPF 的应用中的使用方式、这通常在更高的频率下完成。 在较低的滤波频率下、滤波器电路可能没有显著的优势。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe031.pdf?ts=1598380651211&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE031

    是 BPF 的仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/4th-order-Band-Pass-Filter-01242020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雷蒙德,谢谢。                                                                   

    请回答。

    在 TINA 的示例中:

    r1=1.3k、 r2=10k

    然后、我想、您针对大约0dB 的通带衰减进行了滤波?

    在 AFE031数据表第29页:  

    C1= 1 / 6.28 * F1 * Zc (1),  

    C2= 1/6.28 * F2 * Zc (2)、

    L1 = Zc / 6.28 * F2    (3)、

    L2= Zc / 6.28 * F1    (4)。

    问题:  1) 在(1)、(2)、(3)、(4)中: Zc= R1 = 1.3k?

                 2) 2) F1和 F2 - 截止频率是否为?  如果我需要1870Hz 的滤波器、那么我可以设置 f1 = 1600Hz、f2 = 2000Hz?

    TIA

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladmir、

    四阶带通滤波器的精度不如有源滤波器、因为 LC 的容差对于现成组件来说相当大、除非您愿意针对给定频率自行微调值。  

    通常、我使用第29页上的方程式至近似值 然后、我将改变阻尼电阻器值、以消除 Q 并将 BW 缩小到我的设计规格。 根据您的滤波器设计要求、f1=1575Hz、f2=2025Hz、滤波器特性阻抗约为 sqrt (L1/C2)=sqrt (1.5mH/1.5nf)=1kOhm (您可以更改为您的应用所要求的值)。  

    对于您的滤波器设计、C1 = 101nf、 C2 = 78.6nf、L1 = 77.6mH 和 L2 = 101.1mH、图32右侧的电容器 C 用于匹配 Rx 接收器的阻抗。 这是我在将上述值输入仿真后得到的结果。  

    滤波器接近您想要的值后、您可以开始围绕仿真进行调整、并优化 LCR 参数以满足设计要求。   

    封装是上述滤波器的仿真。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/4th-order-Band-Pass-Filter-08262020.TSC

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个可使用的滤波器:

    e2e.ti.com/.../vladimir_5F00_tlv170_5F00_1.TSC

    可使用的滤波器也取决于解调方案:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雷蒙德,谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    白俄罗斯明斯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    白俄罗斯明斯克