This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:我想使用 LMV7219来识别255mv、但我的仿真波不是我的预期波。

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7219, OPA855, TLV3501, LMH7220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/909766/lmv7219-i-want-to-use-lmv7219-to-identify-255mv-but-my-simulationg-wave-is-not-my-supposed

器件型号:LMV7219
主题中讨论的其他器件: OPA855TLV3501LMH7220

我想使用 LMV7219来识别255mv、但我的仿真波不应该。(瞬态分析)

我想获取此函数:LMV7219 Vref 为255mv。 当输入电压高于255mv 时、输出电压为5V。 当输入电压低于255mv 时、输出为0V。

这是我的仿真文件。 我的 simulatioe2e.ti.com/.../Noname_5F00_opa855_5F00_320pf_2D00_270mv_2D00_comp255mv.TSCn?有什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对您的电路提出了一些建议。  e2e.ti.com/.../1882.Noname_5F00_opa855.TSC

    由于 LMV7219的速度不够快、因此使用 TLV3501而不是 LMV7219。 TLV3501是一个更好的选择、因为它是一款高速器件、能够捕捉到极好的效果。 请记住、对于5ns 的微小脉冲宽度、TLV3501处于其限制边缘、因此输出看起来更像是脉冲、而不是方波、并且可能存在仿真中未显示的振荡/振铃。 如果您需要更快的器件、则可能需要考虑 LMH7220、但它具有 LVDS 输出。  

    2.向(+)节点添加了直流偏置、使其不接近共模限制、并更改了(-)偏置点以匹配原始"250mV"阈值。  

    3.增加了脉冲延迟,以确保电路在输入响应之前已经稳定

    固定了比较器的电压电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我看到您的仿真。 但在仿真中、输出电压仅为300~400pv。 我需要5V TTL 信号。 我可以做些什么来实现此功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 你给我很多帮助。

    更改图中出现延时的原因 是 TLV3501的固有特性? 它具有相位延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您有 LMH7220型号吗? 或参考电路仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Sally 可能想回答您的问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出输出、我没有看到它。 这是因为输入信号仅在几 ns 内通过跳变点"250mV"、因此比较器的速度不够快、无法一直摆动到电源轨。 Kai 在他的屏幕截图中有一个很好的解决方案、他向您展示了他降低跳闸点阈值、以便比较器有足够的时间做出反应。  

    您提到的时间延迟仿真图是哪个图?  

    我连接的是 LMH7220模型、但这是一个 LVDS 输出、在1.2附近摆动~300mV。 我建议您坚持3501并使用较低的阈值。  e2e.ti.com/.../lmh7220_5F00_circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他问题吗?  否则、我们将在几天内关闭此帖子。

    谢谢

    卡盘