This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 150V 差分直流信号采集解决方案

Guru**** 2929370 points

Other Parts Discussed in Thread: INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/918041/150v-differential-dc-signal-acquisition-solution

主题中讨论的其他器件:INA149

需求:直流信号、精度为0.1%。
帮助推荐计划。
现有方案是使用电阻分压器网络和差分放大器。 差分放大器的输入阻抗通常在1MΩ Ω 以内。 分压器网络的电阻器总和必须小于1kΩ Ω。 电阻功率为22W、太大。 电阻不适合选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6197310、

     我不理解您在此处进行的设计。  请提供方框图或基本图。  我不清楚分压器的作用是什么、如何计算22W 等   

    请描述该电路要实现的功能。  

    谢谢、

    ~Leonard   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

       很抱歉我迟到了。

       使用电阻分压器收集150V 差分电压。 由于共模电压的原因、请使用差分运算放大器 IN149进行信号缓冲。 由于 IN149的输入阻抗为 800kΩ Ω、分压器的电阻不能过大。 如果使用1kΩ Ω 和68Ω Ω、则计算得出的1kΩ Ω 功率约为19W。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的共模电压到底是多少?您的差分电压是多少?

    请详细说明您打算做什么。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、我们可以帮助您:

    • 您的输入差分电压是多少?  
    • 您的输入共模电压是多少?
    • 您的电源是什么?
    • 您的预期输出是什么?  
    • INA149上的 RefA 和 RefB 是什么?