Other Parts Discussed in Thread: INA149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:INA149需求:直流信号、精度为0.1%。
帮助推荐计划。
现有方案是使用电阻分压器网络和差分放大器。 差分放大器的输入阻抗通常在1MΩ Ω 以内。 分压器网络的电阻器总和必须小于1kΩ Ω。 电阻功率为22W、太大。 电阻不适合选择。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 LeonardEllis:
很抱歉我迟到了。
使用电阻分压器收集150V 差分电压。 由于共模电压的原因、请使用差分运算放大器 IN149进行信号缓冲。 由于 IN149的输入阻抗为 800kΩ Ω、分压器的电阻不能过大。 如果使用1kΩ Ω 和68Ω Ω、则计算得出的1kΩ Ω 功率约为19W。
谢谢你