This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压差动 IC

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM358B, LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917802/voltage-differential-ic

主题中讨论的其他器件:LM2903BLM358BLM2904B

比较两节电池电压(每个电池的电压范围:40-62V)的最有效解决方案是什么?

当 两个电池电压之间的电压差大于3伏时->获得输出信号,能够为继电器供电(5-10伏)。

示例:VoltageBatteryA = 50V 且 VoltageBatteryB = 54V 或 VoltageBatteryA = 55V 且 VoltageBatteryB = 51V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗斯

    如果我理解正确、您需要知道差值何时大于3V (正或负)、电池电压范围为40至62V。

    请确认。

    此外、您还提到为继电器供电。  请指明需要提供多少电流?  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "如果我理解正确、您需要知道差值何时大于3V (正或负)、电池电压范围为40至62V。" ->是。

    此外、我还想为固态继电器通电、电压为5V - 50mA。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在想象一个利用2个差动放大器和一个双路比较器的电路。

    如果任一电压源比另一个电压源大3V 以上、比较器将驱动两个并联的 NMOS 晶体管、从而提供接地连接以启用继电器。

    系统中提供了哪些电压源? 我们可能需要将其中一个高电压源调节至30V、以便使用标准组件。

    如果这听起来是合理的,我将在下周初把它画出来。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使用标准组件、我们可以将电压降至30V 或更低。 可用电压源为+5V 至+15V。 如果需要、我们可以使用更高的电压源。

    “如果这听起来是合理的,我将在下周初画出来。” -> 听起来很有用、我很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关该概念、请参阅随附的 TINA。  这是我监控 VB 是否大于 VA 的1/2电路。

    另一半完全相同、但 VA 和 VB 的连接将被交换。  这将监控 VA 是否比 VB 高3V。

    其输出将进入 LM2903B 中的另一个比较器、该比较器将驱动与 T1并联的另一个 NMOS。  如果任一电压变为高电平、继电器将接地并打开。

    LM358B 的36V 需要来自 VA 或 VB、范围可在40V 至62V 之间。  可以使用一个简单的齐纳二极管。

    比较器的3V 基准将只是您所说的5V 电源的电阻分压器。

    希望这对您有所帮助。

    卡盘

    e2e.ti.com/.../LM2903B_5F00_LM358B_5F00_DiffIN.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  。 它看起来很显眼! 总结一下、以确保我理解。 对于半系统、首先是具有2个输入(VA、VB)的 LM358B 或 LM2904B。 电源电压可以通过使用齐纳二极管(或使用分压器使62V 至36V 和超低功耗电压(例如40V 至23.6V)从 VA 或 VB 钳位到36V 提供。 Lm358B 的输出将与3伏电压进行比较(我们通过分压器从5V 的主电源获取该电压) 、并将驱动 NMOS。

    使用 VA、VB 互换也会被弹劾、对吧?

    最后一个问题是...我是否应该  通过分压器将输入 VA 和 VB 降低到低于36V 的水平?

    亚历山德罗斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德罗斯

    您已经接近尾声。  差分放大器配置实际上将输入分2倍、因为输入电阻器和反馈电阻器的值相等。  因此、无需进一步将其分频。

    需要使用齐纳二极管将其中一个电压源(VA 或 VB)分流至36V、以用作 LM358B 或 LM2904B 的电源。  由于电路中的外部电阻器、放大器的输入引脚将不会看到超过1/2的 VA 或 VB。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ! 我会尝试、我会告诉您!

    亚历山德罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandros、

    我喜欢 Chuck 提出的解决方案。 我想补充一点、差分放大器中应该使用低容差电阻器。

    这是使用理想电阻器进行的仿真:

    以下仿真显示了容差为+/-1%的电阻器的最坏情况:

    因此、我将采用+/-0.1%容差电阻器:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的出色支持。  我现在将关闭这一职位,以便让亚历山德罗斯有机会尝试这一建议。

    亚历山德罗斯

    现在无需回复、但如果您有任何其他问题、请随时返回。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 ! 就在我订购组件之前的那段时间!!  

    谢谢你们!