Other Parts Discussed in Thread: INA333
您好!
我将使用 INAEVM-MSOP8以以下配置测试 INA333。 V+=3.3V、V-=0V。 Ref=0.3V (图中未显示 GND)、IN-至 GND 为1.65V (在 IN-至 GND 之间添加一个1.65V 基准)、RG=536ohm、这将设置 GAIN=187。
当2mV 被添加到 IN+至 IN-时、输出波形为
我们确信电源、REF 引脚非常稳定。
那么、为什么存在输出纹波(大约190mV)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA333
您好!
我将使用 INAEVM-MSOP8以以下配置测试 INA333。 V+=3.3V、V-=0V。 Ref=0.3V (图中未显示 GND)、IN-至 GND 为1.65V (在 IN-至 GND 之间添加一个1.65V 基准)、RG=536ohm、这将设置 GAIN=187。
当2mV 被添加到 IN+至 IN-时、输出波形为
我们确信电源、REF 引脚非常稳定。
那么、为什么存在输出纹波(大约190mV)?
您好 Howard、
两个问题可能会导致您的问题。
一个是可能缺失的输入偏置电流返回路径。
2.您的 Vref 对于输入电压过低。
由于您的增益为187.57、INA333输入端的1mV 增量将在输出端产生187.57mV 的摆幅。 当 Vref=0.3V 并且 Vin+- Vin-= 1mV 时、输出摆幅如下图所示。 由于输入端的差值为2mV、因此输出将摆动到接地以下、这是一个问题。
由于 INA333的输入上的10mV 增量、您的输出摆幅将为1.8757V。 即使 Vref 配置为3.3V 的中间轨、您的输出也将摆动到接地以下。 您可能必须使用+5V 作为单电源轨、或降低输入差分信号或降低增益。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-Ib-Re-Path-8242020.TSC
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
您好 Howard、
请验证您是否具有以下电路。 如果没有、请向我提供实际原理图。
最棒的
Raymond
您好 Howard、
您使用哪种类型的2mV 电源? 开关或线性电源。 我感觉 INA333同时测量电源的噪声和纹波+ 2mVdc。 对于 INA333、CMMR 为高电平、但是如果按照上述配置所示连接测试设置、2mV 和10mV 输入噪声不会抑制、这是因为纹波噪声不常见。
输出纹波为190mV 的第二个示例中。 如果我假设电路的增益为187X、10mVdc 的输入纹波在直流电上至少具有190mV/187 =1.013mV 的纹波、这是不合理的。
请尝试以下电路以排除问题。 将 R2更改为2 Ω 和10 Ω、并观察 INA333的输出。
此外、我还有几个后续问题。
示波器快照的纹波频率是多少? 很难从屏幕捕获中分辨。
2、示波器的 BW 是多少? 您能否将示波器的带宽限制为20MHz、然后再次测量。
3.我认为 Kai 建议将100至470欧姆与 Vout 串联,以便在执行示波器测量时滤除输出端的噪声。
最棒的
Raymond