This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输出具有大纹波

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/934248/ina333-output-has-large-ripple

器件型号:INA333

您好!

我将使用 INAEVM-MSOP8以以下配置测试 INA333。 V+=3.3V、V-=0V。 Ref=0.3V (图中未显示 GND)、IN-至 GND 为1.65V (在 IN-至 GND 之间添加一个1.65V 基准)、RG=536ohm、这将设置 GAIN=187。

当2mV 被添加到 IN+至 IN-时、输出波形为  

当对 IN+至 IN-施加10mV 电压时、输出波形为

我们确信电源、REF 引脚非常稳定。  

那么、为什么存在输出纹波(大约190mV)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    两个问题可能会导致您的问题。  

    一个是可能缺失的输入偏置电流返回路径。

    2.您的 Vref 对于输入电压过低。  

    由于您的增益为187.57、INA333输入端的1mV 增量将在输出端产生187.57mV 的摆幅。 当 Vref=0.3V 并且 Vin+- Vin-= 1mV 时、输出摆幅如下图所示。 由于输入端的差值为2mV、因此输出将摆动到接地以下、这是一个问题。  

    由于 INA333的输入上的10mV 增量、您的输出摆幅将为1.8757V。 即使 Vref 配置为3.3V 的中间轨、您的输出也将摆动到接地以下。 您可能必须使用+5V 作为单电源轨、或降低输入差分信号或降低增益。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-Ib-Re-Path-8242020.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    输入为直流2mV 和10mV、而不是交流电、因此我们预计输出也是直流电。

    从 IN 到 GND 施加1.65V 电压、因此我们认为有输入偏置电流返回路径。

    压力传感器产生2mV 或10mV 信号、传感器的输出阻抗约为750ohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    请验证您是否具有以下电路。 如果没有、请向我提供实际原理图。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA333-Pressure-Transducer-08242020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond,í a

    电路如下:

    无负载连接到输出端、1.65V 偏置从 GND 连接到 IN-、输入信号2mV 由直流源而不是真实压力传感器生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    将 Ro 增加至100...470R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您使用哪种类型的2mV 电源? 开关或线性电源。 我感觉 INA333同时测量电源的噪声和纹波+ 2mVdc。 对于 INA333、CMMR 为高电平、但是如果按照上述配置所示连接测试设置、2mV 和10mV 输入噪声不会抑制、这是因为纹波噪声不常见。  

    输出纹波为190mV 的第二个示例中。 如果我假设电路的增益为187X、10mVdc 的输入纹波在直流电上至少具有190mV/187 =1.013mV 的纹波、这是不合理的。  

    请尝试以下电路以排除问题。 将 R2更改为2 Ω 和10 Ω、并观察 INA333的输出。  

    此外、我还有几个后续问题。  

    示波器快照的纹波频率是多少? 很难从屏幕捕获中分辨。

    2、示波器的 BW 是多少? 您能否将示波器的带宽限制为20MHz、然后再次测量。  

    3.我认为 Kai 建议将100至470欧姆与 Vout 串联,以便在执行示波器测量时滤除输出端的噪声。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    根据我的仿真、INA333在1nF 的容性负载下变得不稳定(->示波器和数字电压表同时连接到 INA333的输出)。 总之、最好在 INA333的输出端连接一个隔离电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、很好了解。 我没有检查稳定性。 让我们看看客户的调查结果。  

    谢谢、

    Raymond