This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2291在没有输入信号的情况下输出3.6V 方波

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7705, OPA192, OPA2192, TLV2711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907640/opa2192-opa2291-outout-3-6v-square-wave-without-input-signal

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件:LM7705、 OPA192、 TLV2711

您好、TI sirs

我已经发现 OPA2193设计存在问题。

当我给这个电路通电时、输出将生成一个没有任何输入信号的波形、我不知道它是否是由我错误的原理图引起的、您能帮我吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图很难解密。 您可以重新绘制吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    我认为这是您的电路。 请告诉我们。

    原理图存在问题、直流偏置配置不正确。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-E2E-05222020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、先生、我将与我的同事一起检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我是否可以准确地了解您的观点、该电路中有多少问题? 我发现电源应该高于4.5V、并且无法使用3.3V、对吧?

    还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    请确认转换后的电路是您发布的实际电路。 很难将您拥有的内容可视化。  

    我需要知道您的水听器的输入范围和输出负载。 是的、最小单电压轨必须至少为4.5V。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您布置的电路是正确的、水听器的输入是两个传感心脏声音的麦克风。 输出连接到 CSR 芯片、后者是麦克风输入。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    您的直流增益非常高(1001)、电压轨非常窄。 我需要知道您的实际输入信号电平。 它是微伏范围还是 mV 范围? 对于1mV 输入 交流信号、您的输出已经超过1V。 由于具有单个5V 电源轨、因此电路需要进行直流偏置、因此我需要知道您的输入信号范围。  

    您可以使用双电源电压轨吗? 假设使用 LM7705偏置负电压轨? 您尝试从该电路中获取什么 BW?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    我快速地将工作版本组合在一起、请参阅随附的仿真。 但是、它没有以任何方式进行优化、因为我对您的设计要求有一些了解。 至少您能够对电路进行仿真。  LM7705将生成-0.233V 负电压轨、直流输入为+5V。 对于所需的电压电源轨、电路的增益仍然过高。   

    此外、通常需要使用水听器来驱动扬声器或电容负载。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-Hydrophone-05272020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    我的输入信号电平在微伏电平内、我们的硬件系统只有3.3V 电源轨、更高的电源轨或双电源轨将对系统功耗产生重大影响  

    输入频率介于40Hz 至500Hz 之间

    基于这种情况、如果 我们可以改用另一个具有3.3V 电源的接地、那么您认为哪种直流增益适合我们的使用?谢谢您? 谢谢你   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    我认为您已了解单电压电源的最小电压为4.5V。 您需要为应用选择另一个运算放大器。  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    让我们来讨论您的应用所需的设计要求。  

    输入信号电平:高达10uV 的正弦波形

    输入频率范围为40Hz - 500Hz (OPA192具有适合应用的足够带宽)

    水听器输入信号必须在中心直流偏置点周围上下摆动。 在本次讨论中、假设直流偏置电压为0V (OPA192至少需要+/- 2.25V 电源轨)。 假设输出可以从轨到轨摆动+/- 0.5V (输出电压摆幅的负载取决于 OPA192)   

    1.75V/10uV=175k、这是输入上这个+/-2.25、+/-10uV 最大摆幅的最大增益。  

    如果我们使用单个4.5V 电源轨(最小值)、则直流偏置电压配置为2.00mV。 对于 OPA192、您可能会得到大约增益=2000、假设 VCM 输入电压可以处理(V-)-0.1和(V+)+0.1 (输入电压摆幅为+/- 10uV)、并且 Voffset 电压可以忽略不计。  

    因此、仿真表明、对于4.5VDC 的单个电压轨、您可能能够获得大约2000的最大增益。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-Hydrophone-05292020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    是的、在我看来、OPA2192不适合这个系统、但有趣的是这个解决方案来自武汉大学、他们为我们做了这个解决方案、而且它的团队说它运行良好、哈哈   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raimond、感谢您的努力、我们将考虑更改电源轨或放大器、我从您那里学到了很多。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    OPA192是功能强大的高性能 IC、是 TI 的最佳销售商之一。 但对于低电压和单电压电源轨精密运算放大器而言、这并不是最佳选择。 您提到您也关注电流消耗。  

    如果您告诉我您的应用和设计要求、我将在星期一为您找到合适的产品。 这种电池供电的水听器应用吗?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    谢谢。

    是的、这是一个由锂离子电池供电的应用、目前、我们为麦克风预放大电路提供3.3V 电源、测量的信号处于100Hz-500Hz 频率、微伏电平、

    输出连接到 CPU 的 AD 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    我使用 TI 工具设计滤波器作为附件、请帮助我检查、谢谢、这只是一个滤波器

    e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_TLV2711.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    我需要回复你。 不知怎么说、我找不到 TLV2711 PSpice 模型。  

    供参考、请在 E2E 下创建新主题。 这种联系往往是在一次调查的情况下组织的。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     、

    您生成4极带通滤波器的程序是什么?

    设计报告在大多数情况下都是正确的。 但是、我无法完全匹配幅值 dB 和相位响应。 封装是滤波器设计的仿真、您可以自行查看。 我现在只使用仿真工具。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/TLV2211_5F00_TLV2711_5F00_-BandPass-Filter-06020202.TSC

    最棒的

    Raymond