主题中讨论的其他器件:LM7705、 OPA192、 TLV2711
您好、TI sirs
我已经发现 OPA2193设计存在问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我认为这是您的电路。 请告诉我们。
原理图存在问题、直流偏置配置不正确。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-E2E-05222020.TSC
最棒的
Raymond
请确认转换后的电路是您发布的实际电路。 很难将您拥有的内容可视化。
我需要知道您的水听器的输入范围和输出负载。 是的、最小单电压轨必须至少为4.5V。
最棒的
Raymond
您的直流增益非常高(1001)、电压轨非常窄。 我需要知道您的实际输入信号电平。 它是微伏范围还是 mV 范围? 对于1mV 输入 交流信号、您的输出已经超过1V。 由于具有单个5V 电源轨、因此电路需要进行直流偏置、因此我需要知道您的输入信号范围。
您可以使用双电源电压轨吗? 假设使用 LM7705偏置负电压轨? 您尝试从该电路中获取什么 BW?
最棒的
Raymond
我快速地将工作版本组合在一起、请参阅随附的仿真。 但是、它没有以任何方式进行优化、因为我对您的设计要求有一些了解。 至少您能够对电路进行仿真。 LM7705将生成-0.233V 负电压轨、直流输入为+5V。 对于所需的电压电源轨、电路的增益仍然过高。
此外、通常需要使用水听器来驱动扬声器或电容负载。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-Hydrophone-05272020.TSC
最棒的
Raymond
我认为您已了解单电压电源的最小电压为4.5V。 您需要为应用选择另一个运算放大器。
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/overview.html
最棒的
Raymond
让我们来讨论您的应用所需的设计要求。
输入信号电平:高达10uV 的正弦波形
输入频率范围为40Hz - 500Hz (OPA192具有适合应用的足够带宽)
水听器输入信号必须在中心直流偏置点周围上下摆动。 在本次讨论中、假设直流偏置电压为0V (OPA192至少需要+/- 2.25V 电源轨)。 假设输出可以从轨到轨摆动+/- 0.5V (输出电压摆幅的负载取决于 OPA192)
1.75V/10uV=175k、这是输入上这个+/-2.25、+/-10uV 最大摆幅的最大增益。
如果我们使用单个4.5V 电源轨(最小值)、则直流偏置电压配置为2.00mV。 对于 OPA192、您可能会得到大约增益=2000、假设 VCM 输入电压可以处理(V-)-0.1和(V+)+0.1 (输入电压摆幅为+/- 10uV)、并且 Voffset 电压可以忽略不计。
因此、仿真表明、对于4.5VDC 的单个电压轨、您可能能够获得大约2000的最大增益。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/OPA192-Hydrophone-05292020.TSC
最棒的
Raymond
OPA192是功能强大的高性能 IC、是 TI 的最佳销售商之一。 但对于低电压和单电压电源轨精密运算放大器而言、这并不是最佳选择。 您提到您也关注电流消耗。
如果您告诉我您的应用和设计要求、我将在星期一为您找到合适的产品。 这种电池供电的水听器应用吗?
最棒的
Raymond
你(们)好,Ray
我使用 TI 工具设计滤波器作为附件、请帮助我检查、谢谢、这只是一个滤波器
e2e.ti.com/.../filter_2D00_design_2D00_report_2D00_TLV2711.pdf
我需要回复你。 不知怎么说、我找不到 TLV2711 PSpice 模型。
供参考、请在 E2E 下创建新主题。 这种联系往往是在一次调查的情况下组织的。
最棒的
Raymond
您生成4极带通滤波器的程序是什么?
设计报告在大多数情况下都是正确的。 但是、我无法完全匹配幅值 dB 和相位响应。 封装是滤波器设计的仿真、您可以自行查看。 我现在只使用仿真工具。 如果您有任何疑问、请告诉我。
最棒的
Raymond